This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-HSFB:基于 UCD3138的全桥硬开关电源变压器初级绕组波形-"高低肩部"发生什么情况?

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794404/ucd3138fw-hsfb-ucd3138-based-full-bridge-hard-switching-power-supply-transformer-primary-winding-waveform---high-and-low-shoulder-what-is-going-on

器件型号:UCD3138FW-HSFB
主题中讨论的其他器件:UCD3138

基于 UCD3138、使用全桥硬开关电源测试变压器初级绕组的波形。

其中一些是正常的、有些则显示为下图:"高肩和低肩"。

发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    该领域的专家将很快与您联系
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此期间 、所有开关都关闭、开关节点上的电压不是决定因素。 我没有发现任何问题。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也就是说、在所有 MOS 晶体管关断期间、开关节点的电压不是 Vin/2、而是一个不确定的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、它不是1/2 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不使用 Vin/2?
    假设 MOS 管是理想的、
    当四个 MOS 管关断时、变压器初级绕组上是否会有感应电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 MOSFET 是理想的、则电阻为无穷大、但它们之间可能会有所不同。 中间点的电压仍然不是1/2 Vin。