This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:如何使用 TI 数字电源生产工具下载代码?

Guru**** 736100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794160/ccs-ucd3138-how-to-use-ti-digital-power-production-tool-to-download-the-code

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

你好

如果我 使用 TI 数字电源生产工具下载代码、如何在 CCS6.0中输出 XML 文件?

是否有任何 使用 TI 数字电源生产工具将代码下载到 ucd3138的示例?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    专家将会与您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杜都、

    在 TI 生产工具中、您可以在"帮助"菜单中找到标题为"脚本编写器"的用户指南。 它提供了如何编写脚本以下载固件的示例。

    使用的 xml 文件是在脚本编写器模式下从生产工具生成的。 生产工具包含您添加到脚本中的任务。 其中一个任务执行固件下载、该任务接受.x0文件的输入、UCD3xxx 器件 GUI 也使用该文件。 该 GUI 中的相同选项也包含在该任务中。 用户指南示例进行了详细介绍、并涵盖了一些相关场景。

    如果您有任何问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议;

    我已经阅读 了标题为脚本编写器的用户指南、并在此步骤中、使用固件下载_via_Rom 任务将.x0文件成功下载到 ucd3138064A。

    我尝试在项目中添加来自 CCS6.0输出的 XML 文件,但我遇到了一个问题:

    我尝试添加 TI 示例脚本,但它本身无法正常工作:

    我跳转至 konw,CCS6.0输出的 XML 文件可以输入 TI 生产工具?

    如果你能纠正我 ,我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杜都、

    您需要单击"tab"编辑脚本。 您需要在此处输入"脚本编写器"文档第3.1节中提到的密码。 如果您按照该部分操作、您将看到需要设置哪些内容来完成您的脚本。 然后、完成后、您可以单击运行脚本按钮。 您可以按照示例12.3.1操作、其中使用了 Firmware_Download_Via _Rom 任务、您也可以识别该任务。

    唯一可以使用的脚本是由 TI 生产工具使用"Script Writer (脚本编写器)"生成的脚本。 CCS 输出文件不是脚本。 CCS 生成的.x0文件需要被 Firmware_Download_Via Rom 任务引用。 请注意、在示例中突出显示了"File_Name"、这是您指定.x0文件位置的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答;


    最近、TI 数字电源生产工具找不到我的器件地址。

    但我之前将地址设置为88并成功下载。并且配置是相同的。

    因此,我跳过以了解导致此问题的原因(找不到我的设备地址)?以及如何处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉我在休假时的延误。 从两个屏幕截图中可以看到您的设备是 UCD3100ISO1,但在失败的脚本中,您有 UCD3000ISO1 (请注意第5个字符是不同的 UCD3*0*)。 由于您指定了 UCD3000ISO1的错误器件、因此它找不到它。 您需要在脚本编辑器中更新设备。 希望这对您有所帮助!