This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:OVP 检测后开关长时间停止

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792836/lm3150-switching-stopped-for-a-long-time-after-ovp-detection

器件型号:LM3150

您好、E2E、

我们的系统有一个 USB 端口、VBUS 通过 LM3150供电。
连接 USB 后、VBUS 和 VFB 上会出现浪涌、LM3150停止开关。 停止时间大约为50 μ s。 当在停止运行期间、LG =高电平、HG =低电平。
因此、输出电压将下降至大约3V、恢复运行。

问题、
当 VFB=0.36V 时、Vout=3V。 电压低于 Vfb-ov。
为什么设备无法快速恢复运行?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    感谢您分享波形。 您能否在探测输出电流的同时共享该波形? 我们可能会遇到热插拔的 OCP。

    另请分享原理图和布局。

    谢谢!
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我附加了原理图。 事实上、该系统是客户的系统。 我是日本经销商的工程师。 我收到了客户要求澄清这种现象的原因的请求。 他们拒绝提交布局图。

    我向他们请求了电流波形。 他们接受了。 但在将电流探头与示波器配合使用时、不会发生这种情况。 请参阅随附的 png 文件。

    我确认了 LM3150周围的电路值。 I-lim 点偏高。 我认为这不是问题。

    e2e.ti.com/.../LM3150-schem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    我考虑了 SCP、因为它看起来 FB 的尖峰低于 VREF 的60%、但恢复得太快、无法触发软启动。 不过、最好在此事件期间确认 SS 不会下降。 请与客户核实。

    您显示的波形中发生了什么情况? 这是从 LM3150的输出到 USB 的电流吗? 为什么我们看到较大的负尖峰、那么多的正尖峰? USB 连接时是否有电压? 您说这个波形上没有出现该问题吗? 如果是、请再次请求捕获此问题的波形。

    如果我们没有布局、则很难诊断问题。 请检查他们是否会通过电子邮件而不是公共论坛发送。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该测量点位于低侧 FET 的源极与 GND 之间。 SS 端口电压不低于。 我认为这个原因不是过流。 当 VFB 降至0.36V 时、重新启动开关操作。

    问题;
    LM3150在 VFB=0.36V 时是否具有模式更改(或复位)阈值?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    我正在与设计团队联系、以解决您的问题。 同时、您可以更改输出电容、以查看这是由 VFB 阈值还是由特定的时间触发。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此事件期间、还请检查输入电压。 在这种情况下、查看输入电压和输出电流将非常有帮助。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的合作。 VIN 稳定。 Serge 电压未从 Vout 传播到 Vin。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    我们看到您的波形在 FB 上出现尖峰。 该尖峰可能会触发过压比较器。 尝试拆下 C72以减少耦合。 这可以解决该问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    我们的关注点不是这样。
    1) 1) VFB 由 USB 插入的 Serge 噪声升高、
    2) 2) LM3150停止操作、
    3) 3) VFB 低于0.72V、LM3150未重启运行。 <=为什么????
    SS 端口电压未递减。 =>它不是通过电流限制功能实现的。
    这个原因肯定是 OVP。 但是、重启点 VFB=0.36V。
    我们想知道重新启动点为什么不是 VFB = 0.72V。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    我正在与团队交谈。 我们将在未来几天作出回应。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    我们仍在研究50us 延迟。 是否可以通过删除 C72来解决此问题?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    在此问题期间、还请发送 SS 波形。 我们想看看它是否完全下降。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    您是否能够执行此测试?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM、

    我尝试移除 C72。 症状有所改善、但设备已停止工作。 停止时间缩短了一点、SS 端子上的电压根本没有变化。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    我将与团队讨论并提出更多理论。 我将在一天或两天内回复。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    您说移除 C72有所帮助、但您共享的 VOUT 波形与您发送的第一个波形几乎相同。 您看到了哪些改进?

    现在您已删除 C72、请分享 FB 波形。 噪声应该更少-我想确认。

    您还可以在 FB 到 GND 之间放置一个非常小的滤波电容器。 使用20pF。 这也应降低噪声。

    我们在这方面的工作时间越长、我就越认为这是布局问题。 如果不查看布局、这将很难解决。 请重试以获取布局。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    请回答我的第一个帖子中的问题。
    我们的问题不是有关消减噪音的技术。 OVP 的恢复条件与数据表的内容不匹配。 请对此进行评论。

    问题、
    当 VFB=0.36V 时、Vout=3V。 电压低于 Vfb-ov。
    为什么设备无法快速恢复运行?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    我明白这令人沮丧的是、我们无法快速找出导致此问题的原因。

    我不建议为了消减噪音而减低噪音。 我正在寻找线索、帮助我们了解该部件内发生的情况。 有许多情况可能会导致我们发现此问题、但仍不会违反数据表和器件的预期操作。 但是、为了确定我们处于何种条件、我需要查看一些测试的结果并查看布局。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    我在11天内没有听到。 该线程将锁定。 如果仍有问题、请再次发布。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我从客户那里获得了图案布局。

    您可以检查一下吗?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    这仅显示了组件的放置方式。 另请分享显示布线的布局。 我还需要了解所有组件的连接方式。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在 EVM 上重现。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/804309/2979328#2979328

    谢谢、
    ACGUY