This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS63001:未连接负载时的电流消耗问题

Guru**** 2620705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS63802, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790737/faq-tps63001-current-consumption-issue-without-connecting-load

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件: TPS63802TPS63000

大家好、

  目前、我们使用的是 TPS63001固定3.3V 输出直流/直流转换器。 根据 TPS63001直流/直流转换器数据表、模块吸收的静态电流(IQ)小于50uA。 该静态电流适用于无负载?。 在我的设计中、该模块在不连接负载的情况下获取6mA 电流。 这个为模块提供的6mA 电流对于无负载?是正确的。 如果正确、您能不能建议使用具有相同尺寸的降压/升压直流/直流转换器。 我还连接了参考电路、这个电路我从数据表中获取。

谢谢

优素福·西迪克·S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    在上面的电路原理图中、PS/SYNC 引脚被连接至 VIN。 在这种情况下、不允许器件进入省电模式。 这意味着转换器需要以固定频率进行开关、因此会消耗更多功率、从而导致更高的输入电流。

    请将 PS/SYNC 引脚连接至 GND、然后检查转换器是否按预期工作。

    此外、根据您的问题、这些应用手册可能很有趣:

    IQ:它是什么、不是什么以及如何使用它

    执行精确的 PFM 模式效率测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

      感谢您的回复。 我将进行检查。

    谢谢

    优素福·西迪克·S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然有同样的问题。 请告诉我
    任何其他具有低电流消耗的不同直流/直流转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    请解释"我有相同的问题"是什么意思? 如果将 PS/SYNC 连接到 GND、则未连接负载的输入电流应减小。

    如果您仍然观察到高功耗、则所用电感器中的功率耗散可能会导致比预期更高的电流。

    我们产品系列中的最低静态电流是 TPS63802。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

        很抱歉耽误你的时间。 我订购了 TPS63000评估板。 从这个评估板上、我得到的 Iq 为50uA、符合数据表的要求、没有负载连接。 我在自己的电路板中使用的电路相同、我在没有连接负载的情况下获得的 Iq 为1mA。 一件事是 TPS63000评估板、它们是使用 LPS3015-222ML (线圈制造)电感器的。 但 DigiKey 和 Mouser 中不提供该线圈工艺电感器。 您能不能建议使用慕斯和 DigiKey 提供的替代2.2uH 电感器。 目前、我们在电感器下方使用了。 这个电感器是正确的吗? 或者我可以更改任何其他电感器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    您现在使用的电感器应该可以正常工作。 您可以在 TPS63000数据表第8.2.2.2节"电感器选择"中找到选择电感器的指南。 DigiKey 上推荐使用的另一个电感器是 NR3015T2R2M。

    检查您的设计和 EVM 之间是否存在任何差异、尤其是 PCB 布局。 在焊接电感器时也要小心、过热会对其造成永久损坏。 如果您遵循有关布局和元件尺寸的建议、则电路的结果应与 EVM 相同。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设这可以解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

       问题已解决Relaxed️。 感谢您的支持。

    谢谢

    优素福·西迪克·S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Yusuf、

    然后、我将关闭该线程。

    此致、
    密耳