This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:栅极振荡

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, TPS2410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789996/tps2412-oscillations-on-gate

器件型号:TPS2412
主题中讨论的其他器件: TPS2410

您好!

根据该 TPS2412的数据表、我有两个并联的标准电路(我想是)。  这两种电压都应向 PCB 传递5V 电压。  一个5V 电路通过 USB 5V。  另一个则通过5V 电源。   栅极线路为什么会振荡?  附图。  

一个 TPS2412电路的断电波形

为另一个 TPS2412电路通电

粉红色线 CH2是 N 沟道 MOSFET 的栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    我们将研究该问题、并尽快与您联系。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 你好!

    引脚 A 和引脚 C 的连接在客户电路图中相反。

    必须将引脚 A 连接到 MOSFET 的源极、并将引脚 C 连接到 MOSFET 的漏极。

    请参阅数据表的应用图。 (附于此处)。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 你好!

    如果您能查看我的回复、请告知我们。

    如果您的问题已得到解答、请单击结尾处的"此问题已解决"按钮


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助。  我已将 FET 反向、系统似乎工作得更好。  我确实有一个关于栅极驱动振铃和一些间歇性导通/关断的问题。  正如您在随附的示波器捕获中看到的、其中一个 FET 的栅极上仍然存在一些脉冲。  电源由 USB 连接器/电缆供电、拔下电源时、我可以尽快看到该波形。  底部走线(紫色/紫色)是 FET 栅极、顶部是通过 USB 电缆传入的5V 电源。  栅极上的噪声和随机开关转换是否可能是由于电缆和 USB 连接器之间的机械接口造成的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的这种说法到底意味着什么?  这个钳位二极管会走到哪里、如果输出是或合并在一起、如何实现这个用例?

    如果 C 降至 A 以下超过0.7V、则会有一小段电流从 C 中流出。如果 C 的电压比 A 低超过6V、则使用外部钳位保护内部电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 你好!

    关于5V USB 输入电缆被移除期间的随机栅极开/关、这是由于5V 输入本身上出现的输入干扰所致。 请注意、输出由 C27 4.7uF 保持、输入低于反向关断阈值(反向阈值大约为几 mV)、然后内部反向比较器将关断栅极、一旦瞬态消失、栅极再次导通。

    我们看到栅极打开/关闭是由于输入存在干扰。 如果您可以增加输入端(A 引脚)的电容、则可以减小这种情况。

    关于第二个问题"Cs below below a than 0.7V"、此场景不适用于您的用例。 因为、即使 MOSFET 处于关断状态、体二极管也会导通、正向电压也不会超过0.7V (除非选择了额定正向电压更高的 MOSFET)。

    但是、在某些情况下、TPS2410/11 (而非 TPS2412/13)可用于控制背对背连接的两个串联 MOSFET。 这显示在 TPS2410数据表中第22页"双向阻断和 C 保护"一节下的图18中。

    请告诉我们您的所有问题是否都得到了解答。

    如果问题得到解决,请单击结尾处的“This resolved my issue (此问题已解决)”按钮

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加的电容是否仅用于对5V 输入进行滤波(去抖)? 在选择电容量时、我是否可以使用任何类型的指标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请参阅应用手册以选择电容:"www.ti.com/.../slva684.pdf"


    此致、
    Kari。