主题中讨论的其他器件: TUSB522P、 TPS2001D
大家好、
客户正在使用 TPS2546。
他们发现、当系统从 S3唤醒时、无法检测 USB3.0器件。
然后、他们在 TPS2546上短接输入和输出、这个问题就解决了。
我们有这样的经验吗? 可能的根本原因是什么?
谢谢
请求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Adam:
这是更新。 服装系统有两个端口。
端口 A:TUSB2546 + TUSB522P
端口 B:TUSB522P + TPS2001D
我们进行了一些实验、发现 USB3.0无法正常工作与 Vbus 有关。
如果客户将 Vbus 短接至连接器(绕过 TUSB2546)、则此问题已解决。
当 CTL 在不同模式下不更改设置时、此问题消失。
端口 A 上的客户问题条件:
1.重新引导系统
2. USB 3.0闪存插件。 已检测到并显示在设备管理器上。
3.系统进入 S3 (睡眠模式)
4.系统从 S3唤醒, USB 3.0闪存无法被系统检测到。
5.拔下插头然后重新插上插头无法检测到。
端口 B 上的客户问题条件:
1.刷新或重新引导系统
2. USB 3.0闪存插件。 已检测到并显示在设备管理器上。
3.系统进入 S3 (睡眠模式)
4.系统从 S3唤醒, USB 3.0闪存无法被系统检测到。
5.拔下电源插头,然后重新插上电源,USB 3.0闪存就可以被检测到了。
此图显示了器件进入 S3时的情况。
此图显示了器件从 S3唤醒、但无法获取 USB3.0信号。
谢谢
请求