This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:USB3.0可在从 S3唤醒后进行检测。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TUSB522P, TPS2001D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796227/tps2546-usb3-0-can-able-to-be-detect-after-wake-up-from-s3

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件: TUSB522PTPS2001D

大家好、

客户正在使用 TPS2546。

他们发现、当系统从 S3唤醒时、无法检测 USB3.0器件。

然后、他们在 TPS2546上短接输入和输出、这个问题就解决了。

我们有这样的经验吗? 可能的根本原因是什么?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    当系统处于睡眠状态时、CTL 引脚的电平是多少? 此外、您是否有任何故障波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    我将关闭此项目。 如果您有任何疑问、请随时回复此 TT 或创建新 TT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这是更新。 服装系统有两个端口。  

    端口 A:TUSB2546 + TUSB522P

    端口 B:TUSB522P + TPS2001D

    我们进行了一些实验、发现 USB3.0无法正常工作与 Vbus 有关。

    如果客户将 Vbus 短接至连接器(绕过 TUSB2546)、则此问题已解决。

    当 CTL 在不同模式下不更改设置时、此问题消失。

    端口 A 上的客户问题条件:

    1.重新引导系统

    2. USB 3.0闪存插件。 已检测到并显示在设备管理器上。

    3.系统进入 S3 (睡眠模式)

    4.系统从 S3唤醒, USB 3.0闪存无法被系统检测到。

    5.拔下插头然后重新插上插头无法检测到。

    端口 B 上的客户问题条件:

    1.刷新或重新引导系统

    2. USB 3.0闪存插件。 已检测到并显示在设备管理器上。

    3.系统进入 S3 (睡眠模式)

    4.系统从 S3唤醒, USB 3.0闪存无法被系统检测到。

    5.拔下电源插头,然后重新插上电源,USB 3.0闪存就可以被检测到了。

    此图显示了器件进入 S3时的情况。

    此图显示了器件从 S3唤醒、但无法获取 USB3.0信号。

    谢谢

    请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    从一种充电模式转换到另一种充电模式时、根据 USB 规范、需要 VBUS 在特定的时间内放电。 但是、如果主机在 VBUS 上提供5V 电压之前尝试在 USB DP/DM 线路上进行协商、则会出现问题。 我不认为问题是由于 TPS2546对 VBUS 的处理、而是因为主机系统可能是如何处理 USB 线路的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我们发现主机应在 Vbus 临时消失后发送热复位。

    谢谢
    请求