请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78Z100 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM、 GPCRB
大家好、
客户观察到一种异常行为、即当剩余时间降至 约50分钟(SoC 18%)时、SoC 突然从18%降至0%。 但是、在这种情况下、电压正确输出到 CUV、放电流毫无问题地流动、器件内部会发生什么情况? 您能否告诉我们 、移除此类行为的权变措施或正确的寄存器设置是什么?
此致、
6月