This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:SoC 迅速降至0%

Guru**** 2551600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792028/bq78z100-soc-rapidly-drops-down-to-0

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMGPCRB

大家好、

客户观察到一种异常行为、即当剩余时间降至 约50分钟(SoC 18%)时、SoC 突然从18%降至0%。 但是、在这种情况下、电压正确输出到 CUV、放电流毫无问题地流动、器件内部会发生什么情况? 您能否告诉我们  、移除此类行为的权变措施或正确的寄存器设置是什么?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,六月
    我们将需要更多信息才能判断正在发生什么。 客户能否在连接到 bqstudio 并记录数据时重现此问题。 提供从器件中提取的日志数据和 gg 文件。

    此外、您是否知道发生 SOC 下降时的情况、例如温度? 在现场部署之前、您的客户是否已完成了有关此包的学习。?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    我刚刚收到了客户的日志数据、如附件所示。 他们说、基本条件也包含在文件中。 请参阅该文档并提供 SoC 跌落的权变措施。

    e2e.ti.com/.../_0526_SOC_68308B6B426693952C6E9A5B5F00_201904_5F00_V2.0No.3.log

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    客户是否执行了学习周期? 他们是否使用了使用 gpcchem 标识的正确 chem ID?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx-San:

    1.学习周期是否意味着设置 FAST_Qmax_LRN? 目前设置为1。
    2.他们使用 LicoO2,因此 Chemi-ID 为1580。 请告诉我们如何确认 Chemi-ID 的实际设置?

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,六月
    否 学习意味着监测计已将更新状态更改为06或0E。 要成功执行学习、请按照下面的应用手册进行操作。

    www.ti.com/.../slua777


    他们如何为其应用确定正确的化学 ID? 他们是否运行了 gpc chem? 在使用 gpcchem 标识测量仪后、他们是否对测量仪表上的正确化学 ID 进行了编程? 您可以向监测计发送 chem id 命令、以查看器件上编程的 chem id

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx-San:

    客户仍在检查您的答案、但我们刚刚收到了更多问题。 您能否查看以下内容并向我们提供答案?

    1.我们是否应该检查每一步学习周期的更新状态? 如果更新状态最终为0x06、我们认为学习周期没有问题、但这种理解是否正确?

    2.如果使用正确完成学习周期的 Ra 表数据、如果电池是原型等不稳定产品、或者在 Ra 表数据正确的情况下采样、是否存在故障或异常行为的可能性?

    3.在 Ra 表中,Cell0 R_A*、CELL1 R_A*、xCell0 R_A*和 xCell1 R_A*之间的区别是什么?

    4.客户已为 LicoO2电池确定了带有1580的 CHEM-ID、但您能否告诉我们如何直接检查 BMS 的实际 CHEM-ID?

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    不需要检查每个步骤。 运行测试、然后查看最后是否得到06 确保使用 bqstudio 记录寄存器
    2.如果学习成功完成、我不会期望在室温下出现故障。 如果您在低温条件下出现故障、可以使用我们的在线 gpcrb 工具针对较低温度优化监测计。
    这些是电池1和电池2的电阻表。 监测计为每个电池提供一对监测计、它会交替写入以避免闪存磨损。
    4.转到 bqstudio 的化学成分表、滚动查看、直至看到1580、选择该选项、然后对监测计进行编程。 完成此操作后、您将按照我之前附加的应用手册运行学习周期。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    感谢您的回答。 关于#1、0E 是否在末 尾也可获得正确的值? 客户认为06和0E 在最后都是正确的状态

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、0E 也是正确的。 这意味着学习已经发生、电池平衡已启用。

    谢谢
    Onyx