This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:测量值和读取值

Guru**** 2548620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796595/bq27426-measured-and-read-value

器件型号:BQ27426
尊敬的 Onyx-San:
测得的电压和读取电压、电流、温度之间的差值是多少?
(对于电流、相对于测量值1A、读数为1.4A、因此我们考虑进行校准)
此致、
Chiaki Endo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我相信您可以测量电压并将其与电量监测计报告的电压进行比较。 您应该能够获得高达1mV 的精度。 如果精度不够好、您可以执行电压校准。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx -San、

    您能为我提供有关电池电压的建议吗? 如果用户使用负载模式= 0 (恒定电流)、SOC 计算是否不使用电池电压?
    ->我想、只有恒定功率模式需要电芯电压才能计算 SOC。 它是否正确?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx -San、

    对此我还有其他问题。

    TI 解释说 SOC 精度为5%。   为了 实现5%的 SoC 精度、每次校准(电流、温度和电压)需要多少误差?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata-San

    恒定功率和恒定电流模式均使用电流来确定电池中的剩余电量。 执行校准对于获得 SOC 的良好精度非常重要。我们尚未确定无校准情况下的误差如何转化为 SOC 精度。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx -San、

    您是否建议为校准中的电流设置最大误差? 例如、用户通常将校准设置在10mA 以内。
    用户在其生产线上设置校准范围。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10mA 正常。 他们应确保使用他们校准的测量仪表值来验证精度

    谢谢
    Onyx