This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:为 BQ76930请求的设计帮助

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-010030, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794773/bq76930-design-help-requested-for-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-010030EV2400

你(们)好

我是一名软件工程师、喜欢玩硬件。  我所了解的电子产品的几乎所有内容都是自学的、并且会产生很多错误。  我当前的项目之一是构建一组 LiFePO4电池、到目前为止、我已经组装了这些电池以及一个控制充电/放电率以及平衡电池的电池管理系统。  我现在正在构建一个电池监控系统、该系统至少将包含库仑计数器和有关各个电池电压的信息。   一位成员在 allaboutcircuits 论坛上请求咨询后回复并告诉我有关 BQ76930器件的信息。  自那时以来、我一直尝试阅读规范、由于我缺乏专业知识、我仍有一些问题未得到解答。  我认为这个论坛将是获取器件特定信息的最佳选择...希望如此!

我的电池详细信息...

使用38120 LiFePO4电池的8s8p 配置。  这些24V 电池中有3节并联。
电池充电/放电管理和电池平衡已经被执行。
我还实施了一个"整体"电池电平(库仑计数)电路、用于监控3节并联电池的总流入/流出流量、 但是、根据所涉及的复杂性、我可能决定使用 BQ76930板载库仑计数器、以便可以单独测量每个电池-如果我决定以不同的方式拆分配置、这将特别有用。
我将(通过 PIC MCU)向图形触摸屏(Nextion)馈送电池信息、因此希望能够从控制 MCU 单独询问每个电池组(以及每个 bq76930)。

话虽如此、以上是我仍对 BQ76930有的问题。  

  1. 如何将我的8节电池连接到器件。  我参考了规格文档中的"电池连接"表、但我发现电池5的详细信息令人困惑。  此电池连接到 VC6和 VC5b、但我看不到 VC5和 VC5b 之间需要任何短路-这2个引脚是内部连接还是被误解了表?  我附上了一个原理图、其中显示了我如何解读表-不确定我在 VC5和 VC5b 之间添加的短整型值是否必要。

  2. 在"典型应用"部分中、原理图显示了通过 RC 表示的电阻器连接的每个电池(猜这是限流电阻器?) 和相邻的电池线连接一个电容器、表示为 CC。

    如果 BQ76930仅用于、是否需要这些功能
      a)电池电压测量   
      b)通过2个热敏电阻进行温度感应。

    如果需要它们、它们的目的是什么、它们应该具有什么值?

  3. 同样、典型应用图中还有许多其他组件、例如 CHG/DSG FET、原理图 RHS 上有大量电容器和电阻器。  我需要在基本电路中包含哪些内容(如果有)?


  4. 热敏电阻连接让我感到困惑。  我期望有2个输出(有- TS1和 TS2)、并且这些输出将接地(每个输出都通过各自的热敏电阻)。  但是、典型应用原理图显示它们的连接方式差别很大。  TS1似乎由 VC1供电、而 TS2以某种方式连接到 VC5x (被称为热敏电阻#2负极端子)。 我很难理解这组连接背后的逻辑。  

  5. 如何配置器件?  我看到评估板和软件的参考价格非常昂贵。  能否使用 i2c 配置器件?


从我在规格文档中看到的内容来看、这似乎是一个非常强大的监控芯片、应该能够非常好地执行我所需的有限功能。  让我感到不好的是、我无法理解文档中的详细信息量。  感谢您帮助简化此过程或解释在我的实施过程中哪些是/哪些不是必需的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我们的支持团队将在周末休息、但他们返回办公室时会回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我知道、对于没有电池电子产品经验的人来说、这可能是一个令人困惑的器件。 我认为、最能帮助您的是查看使用此器件或此产品系列中的其他器件的参考设计。 以下是参考设计的链接:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00449 

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00792 

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01093 

    http://www.ti.com/tool/TIDA-010030 

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00255

    除了数据表外、您还需要一些其他重要文档。 应用手册"bq769x0系列10大设计注意事项"、常见问题解答和 EVM 用户指南都包含非常有用的信息。 此外、您还可以通过搜索 E2E 论坛找到许多问题的答案、因为此器件已有一段时间没有解答、需要学习很多问题。

    对于您的问题:

    1. 如何将我的8节电池连接到器件。  我参考了规格文档中的"电池连接"表、但我发现电池5的详细信息令人困惑。  此电池连接到 VC6和 VC5b、但我看不到 VC5和 VC5b 之间需要任何短路-这2个引脚是内部连接还是被误解了表?  我附上了一个原理图、其中显示了我如何解读表-不确定我在 VC5和 VC5b 之间添加的短整型值是否必要。
      电池连接表是正确的、您可以使用它来短接相应的引脚。 VC5B 是第6节电池的底部-器件内部将电池分组为5。 您不希望直接短接 VC5和 VC5B。 我建议以 TIDA-010030为例、因为它使用15节电池中的13节。
    2. 在"典型应用"部分中、原理图显示了通过 RC 表示的电阻器连接的每个电池(猜这是限流电阻器?) 和相邻的电池线连接一个电容器、表示为 CC。
      这些是电压测量引脚的滤波器。 是的、这些是必需的、并且在数据表中具有最小值/最大值。
       如果 BQ76930 仅用于、是否需要这些功能
        a)电池电压测量    
        b)通过2个热敏电阻进行温度感应。

      如果需要它们、它们的目的是什么、它们应该具有什么值?

    3. 同样、典型应用图中还有许多其他组件、例如 CHG/DSG FET、原理图 RHS 上有大量电容器和电阻器。  我需要在基本电路中包含哪些内容(如果有)?
      排除组件会产生后果。 数据表或十大设计注意事项应用手册中介绍了每个组件的用途。 如果您不确定、最好的做法是保留相同的组件。

    4. 热敏电阻连接让我感到困惑。  我期望有2个输出(有- TS1和 TS2)、并且这些输出将接地(每个输出都通过各自的热敏电阻)。  但是、典型应用原理图显示它们的连接方式差别很大。  TS1似乎由 VC1供电、而 TS2以某种方式连接到 VC5x (被称为热敏电阻#2负极端子)。 我很难理解这组连接背后的逻辑。  
      数据表中介绍了外部热敏电阻引脚的操作以及如何连接它们。 它使用 ADC 并定期提供上拉脉冲以进行测量。  
    5. 如何配置器件?  我看到评估板和软件的参考价格非常昂贵。  能否使用 i2c 配置器件?  我强烈建议投资 EVM 和 EV2400。 当然、您可以使用 I2C 配置器件、但由于您以前没有使用电池监控器、因此需要学习很多知识、如果没有软件、调试将会更加困难。 或者、如果可以进行连接、则可以使用 EV2400直接与电路板上的器件通信。


    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    我听从了您的建议、并购买了 bq76930评估模块和 EV2400接口板。

    在我的计算机上、我运行 Ubuntu 18.04并使用 VMware 来运行 Windows 操作系统。  评估模块软件已在 Windows 10上安装正常、但当我插入 EV2400电缆时、我在 Ubuntu 下遇到问题。  它无法枚举 EV2400设备、如以下 syslog 输出所示。

    在各种论坛上、有人建议此类错误是由设备拉取的功率超过 USB 端口所能提供的功率导致的、但在使用有源 USB 集线器时、我也会收到相同的错误。

    想知道是否有人成功地将 Linux 作为主机、将 Windows 作为来宾操作系统、让 EV2400成功运行。

    我还应该指出的是、我使用自己的妻子笔记本电脑运行 Windows 7、这种运行正常、因此我知道 EV2400运行正常。

    5月21日16:46:06 Nomadau-ThinkPad-W530内核:[3230.118651] USB 1-1.2:使用 EHCI-PCI 的新全速 USB 器件编号8
    5月21日16:46:06 Nomadau-ThinkPad-W530内核:[3230.230229] USB 1-1.2:找到新的 USB 器件、ides=04231
    :USB 器件、10031:1:1:04231:USB 连接器 MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    May 21 16:46:06 Nomadau-ThinkPad-W530内核:[3230.230233] USB 1-1.2:产品:EV2400
    May 21 16:46:06 Nomadau-ThinkPad-W530内核:[3230.230234] USB 1-1.2:制造商:Texas Instruments:
    30.06-DF00021:30000024361:000241:10046:10046:10046:856-DF000241:10046:10046:10046:10046:100-045646:100-04561:10046:10041:10041:10041:10041:DF000DF300000241:10046:10046:100-045646:10041:10041:100-045646:100-04561:100-04561:100-04561:100-04561:100-04561:100-04561:
    USB V1.01器件[Texas Instruments EV2400]、位于 USB-0000:00:1a.0-1.2/input0
    5月21日16:46:06 nomadau-ThinkPad-W530 MTP-probe:正在检查总线1、器件8:"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/USB1/1-1.2"
    5月21:530-510071:000446:1/
    /sys/devices/pci0000无电路板546:16-016:51:00041:000446:1:51:000446/无电路板51:16-016-016:51:00041:000446:51:000446:1:41:100-016-016-016-016-016-016-016-016-01:41:41:41:41:41:41:41:41:100-016-016-016-016-016-016-016-016-016-016-016-016-016-016-016-016-016-016:41:41:41:41:41:41:41:41:41:
    /sys/devices/pci0000
    
    /sys/devices/pci0000
    /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/USB1/1-1.2/1-1.2:1.0上的未处理操作'bind' 5月21日16:46:06 nomadau-ThinkPad-W530 upowerd[1457]:/sys/devices/pci0000上的未处理操作'bind':00/0000:1a.0/USb1
    :1'm:1'/unhandled 1'm 1'm 1'/1001'/1'm 1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'm 1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'm 1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'm 1'm 1'/1'm 1'm 1'm 1'm 1'm 1'm 1'/1'm /sys/devices/pci0000
    /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/USB1/1-1.2/1-1.2:1.0
    上的未处理操作'unbind' 5月21日16:46:31 nomadau-ThinkPad-W530内核:[32456] USB 1-1.2:使用 EHCI-PCI 重置全速 USB 器件编号8
    5月21:
    32:32:3255.346] 设备
    
    描述符读取/64、错误-32 5月21日16:46:32 nomadau-ThinkPad-W530内核:[3245778376] USB 1-1.2:使用 EHI-PCI 5月21日16:46:32 nomadau-ThinkPad-W530
    内核:[325858369] USB 1-1.2:重置全速 USB 设备编号8:16:32 nomadau-Thinkadau-ThinkPad-W530内核:[325858369] USB 1-1.2:32:32:32:1:416-52:00:1:32 设备描述符读取/64、错误-32
    5月21日16:46:32 nomadau-ThinkPad-W530内核:[3256.238371] USB 1-1.2:使用 EHI-PCI 5
    月21日16:46:32 nomadau-ThinkPad-W530
    内核:[3256.654362] USB 1-1.2:重置全速 USB 设备编号8、不接受 Winkadau-32:32:3256.346] USB 地址:32:16:32 使用 EHCI-PCI 5月
    21日16:46:33 Nomadau-ThinkPad-W530内核:[3257.15033] USB 1-1.2:设备不接受地址8、错误- 32
    5月21日16:46:33 Nomadau-ThinkPad-W530内核:[3257.150851] USB 1-1.2:设备不接受地址8、错误- 32 5
    月21:16:33:Nomadau-Thinkadau-ThinkPad-W530内核:[3257.150851] USB 1-1.2] /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/USB1/1-1/1-1.2
    5月21日16:46:33 nomadau-ThinkPad-W530内核:[ 3257.230362] USB 1-1.2:使用 EHI-PCI
    5月21日16:
    46:33 nomadau-W530内核:[3257.230362] USB 1-1.2:新的全速 USB 器件编号9:3257.352-4~16:32536:3254~32 设备
    
    描述符读取/64、错误-32 5月21日16:46:33 nomadau-ThinkPad-W530内核:[3257.686444] USB 1-1.2:使用 EHI-PCI 的新全速 USB 器件编号10 5月21日16:46:34 nomadau-ThinkPad-W530内核:[3257.77046] USB 1-1.2:1-32
    :Winkadau-32:1:32:1:32 x 32:/inkau-32 设备描述符读取/64、错误-32
    5月21日16:46:34 nomadau-ThinkPad-W530内核:[3258.066500] USB 1-port2:尝试重启
    5月21日16:46:34 nomadau-ThinkPad-W530内核:[3258.670350] USB 1-1.2:新的全速 USB 设备编号:Einkau-16
    :1 HCI-1 HCC-10030内核:[3258.408] 设备不
    
    接受地址11、错误-32 5月21日16:46:35 nomadau-ThinkPad-W530内核:[ 3259.166369] USB 1-1.2:使用 EHI-PCI 的新全速 USB 设备编号12 5月21日16:46:35 nomadau-ThinkPad-W530
    内核:[ 3259.582349] USB 1-12:2-32:1:32 Winkadau 1:32:1:1:2:32 无法枚举 USB 设备
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我没有在 Linux 上使用 EV2400的经验、但这可能与 EV2400的固件版本有关。 最新的固件更新解决了某些系统的枚举问题。 您可以从 以下网址下载固件版本0.28:http://www.ti.com/tool/EV2400

    此页面上还提供了 EV2400的用户指南、其中介绍了如何更新固件。 这是一个快速的过程、但您可能需要从 Windows 7计算机执行此操作。

    Matt