This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:击穿

Guru**** 2533560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797222/ucc27712-q1-shoot-through

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27712

您好!

根据数据表中给出的计算结果、我已将上述 TI 栅极驱动器用于直流/直流降压转换器设计。我已经设计了我的电路、并且我在 MOSFET 中遇到了击穿问题  

为了避免这种情况、我必须重新考虑所有事项。 帮助我解决此问题、您需要提供哪些更多信息来提供建议  

我从总线获得的输入电压为470V  

MOSFET 是 IPB65R420CFD

RGS = 10K

Ron = 3.3

ROFF = 2.2

开关频率为300kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Musthakali、您好!

    感谢您关注 UCC27712半桥驱动器。 如果不查看示波器图波形、我必须假设您看到同步降压转换器的一个常见问题。

    我看到您选择的 MOSFET 在该额定电压下具有较短的体二极管恢复时间、这将大有帮助。

    在同步降压转换器中、当您打开高侧 MOSFET 时、低侧 MOSFET 体二极管导通、反向恢复时间会导致电路寄生电感中出现高 di/dt、直到体二极管关断。 这可能会导致开关节点上的高 dV/dt、从而导致 MOSFET 的漏极到栅极之间产生较大的米勒电流。

    增加高侧 MOSFET 的导通电阻是减少米勒电荷耦合进入 MOSFET 栅极的最常用方法。 此外、如果您在开关节点上升期间看到低侧 MOSFET 上的 Vgs 上升、则可以减小低侧 MOSFET 的关断电阻、从而更好地钳位到接地端。

    此外、栅极驱动器与 MOSFET 栅极和源极端子之间的连接也很重要。 为了最大限度地减小布局布线的寄生电感、您需要布线宽度比电流承载能力所需的布线宽度更宽的短布线。 较宽的布线会降低寄生电感。

    请告诉我这是否有助于解决问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    如前所述、我已将高侧导通电阻从3.3欧姆增加到150欧姆、但仍会获得2.1安的击穿电流、最终栅极电压会随着导通电阻和 RGS 形成分压器电路而降低。  

    现在、我仍然可以完全避免击穿电流、我需要您的进一步帮助。 请告诉我需要您提供哪些进一步的信息来帮助我解决这一问题。

    由于这个问题、我的项目滞后、我 需要尽快解决

    谢谢你

    此致

    Musthakali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Musthakali、您好!

    对于同步降压转换器、在电感为正的负载条件下、在低侧 FET 体二极管恢复时间内、高侧 FET 的初始导通期间将始终有电流流动。 这看起来像是击穿电流、但是体二极管反向恢复电流。

    增大高侧 FET 导通电阻通常会减小此电流。

    是否存在最小击穿电流的栅极电阻值? 电流看起来下降的最低栅极电阻是多少?

    要查看 开关期间 VGS 上的电压扰动是否可能导致跨导、我需要查看示波器图。 此外、栅极驱动电路的 PWB 布局也很重要、因此提供布局图将帮助我提供其他建议。

    记录 HO-HS (如果可能、使用差分探针)、HS 接地和 LO 接地的示波器图。 使用时间刻度记录打开开关转换和关闭转换、以查看波形详细信息。 还使用时间刻度进行记录、以查看 几个开关周期。 还记录了相同的情况、但具有高侧 FET Vgs、HS 和低侧 FET Vgs。 确保并指示您认为发生了交叉传导的位置、如果您可以记录电流、也会显示该波形。

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Musthakali、您好!

    我们没有听到您的声音、因此我们必须假设您已经解决了问题。 如果是、请按下绿色按钮并共享分辨率、以便其他 e2e 用户可以从中学习。

    如果您仍有问题、请通过回复上述主题(以及我的同事 Richard 要求的其他信息)告知我们、我们很乐意继续调试过程。

    再次感谢您使用我们的驱动程序。

    此致、

    -Mamadou