This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:是使用哪款 TI IC 制作的。 我知道器件型号吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TPSM84824, DAC38RF80, TIDA-01027, TPS54824, TPSM84424, TPSM84624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795261/tpsm84824-is-made-using-which-ti-ic-can-i-know-the-part-number

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200DAC38RF80TIDA-01027TPS54824TPSM84424TPSM84624

您好,

我们已选择 TPSM84824系列与 ADC12DJ3200和 DAC38RF80配合使用、如 TI 参考设计 TIDA-01027中所用。

但我想知道这些电源模块使用的 IC 的器件型号吗?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    TPSM84824电源模块的内部 IC 是 TPS54824 SWIFT 降压转换器。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    感谢您提供信息。
    您还能告诉我 TPSM84424和 TPSM84624中使用的 IC 的器件型号吗?
    此外,在所有三个模块的数据表中,方框图中的电感值 gien 为0.85uH。
    您能告诉我这些模块中使用的电感器的器件型号和品牌吗?

    谢谢、
    Lalit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    所有3个器件内部使用的 IC 是 TPS54824。 内部电感器是为这些器件设计的定制器件型号。 您是否正在寻找一些特定的规格?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalit、

    由于我们一段时间没有收到您的回复、我假设您的问题已在您的结尾得到解决 因此、我现在将关闭该线程。 如果您有任何疑问、我建议您创建一个新的 E2E 帖子、并让应用工程师及时了解该帖子。 谢谢你。

    此致、
    Jimmy