This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:启动期间没有平滑的上升波形

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22, TPS53318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796241/tps548b22-no-smooth-rising-waveform-during-start-up

器件型号:TPS548B22
主题中讨论的其他器件: TPS53318

您好、TI、

我们将 TPS548B22转换器用于12V 至0.8V 解决方案。 我们发现启动波形不平滑。

软启动机制似乎不是很好,因为这一时期的头几项职责太宽。

是否有任何解决方案可以避免这种情况? 还是 无法解析?

此致。

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stan、

    您能否发布您的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请告诉我您的邮件地址吗? 我想直接向您发送 SCH、因为它 是基于我们公司合规性的机密信息。

    此致。

    标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 j (dash) tucker (at) ti (dot) com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你。 我已通过邮件将我的 SCH 转发给您。 很抱歉、我必须更正我的上一篇帖子中的单词。

    它是软启动开始时的最小占空比。 转换器看起来在上升期间以跳跃模式运行。

    它更改为我们在软启动完成后设置的 FCCM 模式。

    此致。

    标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stan、

    是的、这是一种最短导通时间和跳跃模式现象。 您可以在启动期间尝试在 FCCM 模式下运行。 也就是说、我不认为您的纹波太严重。 它看起来比它更糟糕、因为您的输出电压较低、并且每分段敏感振幅范围为200mV。 您也可以参阅此文档。 它不是直接针对 TPS548B22、但信息是通用的。

    www.ti.com/.../slva866
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢。 下面是有关我们为 TPS548B22设置的 DCAP3模式下抖动性能的另一个问题。

    抖动(DCAP3)比 TPS53318 (DCAP)更差。  DCAP3是固有的吗?

    如果是、我们如何判断这种抖动没有问题? 通过和失败的标准是什么?  

    此致。

    标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、

    如您所知、DCAP、DCAP2、DCAP3、DCAP+等没有内部振荡器  对于正常 PWM 型恒频转换器、内部振荡器可使频率保持良好控制。  您可能会在后沿看到一些抖动。  DCAP 型器件具有自适应接通时间和磁滞关断时间。  您可能会在上升沿和下降沿看到明显抖动。  实际抖动量主要是斜坡振幅的函数。  DCAP3降低了斜坡振幅、以提高 Vout 设定点精度、但增加了抖动。  只要电路稳定、就没有特定的抖动量标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    得到并感谢您的解释、我们的客户也同意这一观点。

    此致。

    标准