主题中讨论的其他器件: TPS53318
您好、TI、
我们将 TPS548B22转换器用于12V 至0.8V 解决方案。 我们发现启动波形不平滑。
软启动机制似乎不是很好,因为这一时期的头几项职责太宽。
是否有任何解决方案可以避免这种情况? 还是 无法解析?
此致。
标准
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Stan、
如您所知、DCAP、DCAP2、DCAP3、DCAP+等没有内部振荡器 对于正常 PWM 型恒频转换器、内部振荡器可使频率保持良好控制。 您可能会在后沿看到一些抖动。 DCAP 型器件具有自适应接通时间和磁滞关断时间。 您可能会在上升沿和下降沿看到明显抖动。 实际抖动量主要是斜坡振幅的函数。 DCAP3降低了斜坡振幅、以提高 Vout 设定点精度、但增加了抖动。 只要电路稳定、就没有特定的抖动量标准。