This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:排序

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795240/tps61196-sequencing

器件型号:TPS61196

你好

如果 EN 为高电平,且 PWM 信号先于 VIN,则 TPS61196是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    当然、TPS611696具有内部软启动控制、即使 PWM 信号先于 VIN 信号也是如此。 有关详细说明、请参阅第7.3.5节。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean
    谢谢,所以实际上没有电源/控制信号的序列需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    技术上说"是"、但我们建议使用数据表中图20所示的序列。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    它是否对 EN 信号的持续时间有任何要求? 例如 T6的最短时间  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    这意味着您要切换 EN 引脚吗? 我们没有这种规格。 由于您需要考虑软启动时间,因此您可以参考数据表上的图20和图21。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean
    关断阶段?
    如果在上一次软启动期间重新切换 EN,但仍未完成,则 TPS61196是否存在任何不利因素?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    您能告诉我您为什么需要这些类型的操作吗? 我可以预测这种现象、因为这是异常操作。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。