This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681 GUI 使用问题。

Guru**** 2587155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794143/tps53681-tps53681-gui-use-question

器件型号:TPS53681

你(们)好,先生  

我的客户想要设置"Temp Fault Limit"= 125度。 但在设置为125度后、写入。 然后再次读取。 该值将恢复为默认的115度。  

是否有设置步骤? 或我们需要注意的地方?

                                                令人很烦

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    确切地说、写入和读取正确之间没有下电上电周期? 因为不事先写入 NVM、控制器将默认返回115°C  

    如果您尝试将数据存储到 NVM 中、GUI 中是否出现任何错误消息? 其他一些要查看的内容包括:

    1) 1)是否在寄存器 Fah (MFR_SPECIFIC_42)中设置了 NVM 安全位? 如果 NVM 被意外置位、它将防止写入。

    2) 2)尝试 在此处将 GUI 更新为最新版本。 我从您的图片中看到您的版本已超过一年、同时可能已修复了错误。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    我们是否可以知道 TPS53681 GUI 是否可以读取每个功率级温度?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    根据控制器和功率级的数据表、仅报告最高的 pstep温度。 这是 Fusion GUI 中报告的温度。 遗憾的是、如果不在外部使用红外摄像头或探头、就无法获得单独的测量结果。  

    谢谢、

    Carmen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carmen

    应用是 TPS53681–6相–Iout:300A。

    我们是否可以知道如何计算 Vin /Vout 电容值? 电容器建议使用哪种电容器?

                                                                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    简单的方法是遵循数据表上的参考设计。

    谢谢