This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:连接 TUSB8041

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797017/tps2561-connect-tusb8041

器件型号:TPS2561
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

你(们)好

我设计 的 TUSB8041 电路与应用电路相同。

在应用电路中 、TPS2561的 EN 引脚 连接到 TUSB8041的 PWRCTRL1_BATEN1

目前、它直接连接在 TPS2561的 EN 引脚和 TUSB8041的 PWRCTRL1_BATEN1之间。

我将断开引脚与引脚的连接。

而且、我想设计它始终是 TPS2561的上拉 EN 引脚。

如果 TPS2561的 EN 引脚设计上拉电阻、这是否会导致 USB 系统出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的全夏尔:

    我能否 将您的问题解释为如果 TPS2561的 EN 始终上拉、这是否会导致 USB 系统出现问题? 如果是、则始终上拉 tps2561 的 EN 引脚是可以的;如果不是、请将您的电路图发送给我、并重新 详细描述您的问题。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的全夏尔:

    由于我几天没有收到你的答复,我将关闭这一项目。 如果您还有其他问题、您可以再次回答。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你