This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池未充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795060/bq24650-battery-not-charging

器件型号:BQ24650

你好!

我们一直在尝试使用 BQ24650作为铅酸电池的充电器、您可以查看原理图。 我们在 slva437a 应用中针对1.6A 充电电流进行了跟踪

我们的电压如下:

VCC:23.97V

VFB:1.8V

SRN:12.73V

MPPSET:1.54V

STAT1:23V

STAT2:17V

VTS:1.9V

REGN:6V

电压基准:3.29V

这是电池端的样子:

请帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、
    此示波器捕获是否显示充电电流? 我将回顾原理图和计算结果、并向您回复评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    示波器显示 IC 施加到电池的放电电流、因为它仅在 VCC>SRN 时才施加放电电流。 4mA 是电池为一些额外组件(直流/直流、比较器)供电时提供的电流、根本不应影响充电周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、
    根据您的测试结果、两个 STAT 引脚看起来都是高电平、表明充电器存在故障。 表8.3.20显示了一个表、指示可能存在哪些故障、您应该测试这些情况。 根据您的测试结果、我们可以排除 TS 故障和睡眠模式(VCC = 23.97V > VSRN + 150mV)。 如果可能、您可以在 BQ24650EVM 上重新创建此测试设置吗? 可以在 EVM 上重新创建所有设置减去浮点电荷设置、并为您提供有关电路板与 EVAL 板的不同之处的良好模板。 为了解决计时器故障、您是否观察到充电器正常运行、然后停止运行、或者它根本不工作?


    您是否还可以包括 VFB (而非 SRN)的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    就我们所能说的那样、充电器根本不工作。

    我们将在本周收到评估板、以便尝试重现此问题。

    VFB 范围:

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、
    请告诉我 EVAL 板的结果。 请随意打开新话题、重新开始讨论。 此外、了解不同的故障状态也很有用、这正是您当前在电路板上看到的情况。