This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025B:OTP 的最小值及其迟滞的最小值是多少?

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794963/lm5025b-what-s-the-min-value-of-otp-and-the-min-value-of-its-hysteresis

器件型号:LM5025B

你(们)好

客户想知道 OTP 的最小值及其迟滞的最小值吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max Han:

    请给我一点时间与 TI 的其他供应商联系。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我们需要更多的时间来了解我们是否可以为您找到这些信息。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max Han:

    我现在要关闭此主题。 收到此信息后、我将通过电子邮件向您发送。 谢谢。

    此致、
    Teng