This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:将此器件用于 H 桥设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794353/ucc27714-using-this-part-for-h-bridge-design

器件型号:UCC27714

大家好、团队、

请参阅以下客户问题:

计划使用两个具有外部 FET 的 UCC27714半桥驱动器来建立所需的 H 桥设计。

我们的目的是为高侧使用一个 PWM、并使低侧完全打开。  板载逻辑将根据方向控制每个的使能、并能够禁用所有。  如果该芯片需要两个 PWM 来运行高侧和低侧、则我们没有第二个 PWM 源。   

我在数据表中找不到任何指示无法执行此操作的内容。  请确认此方法将起作用、然后我们才能在设计中走得太远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、您好!

    从驱动器的角度来看、使用 UCC27714时、HO 和 LO 输出可同时为高电平、从而允许在转换器中使用、例如两个正向开关。 因此、您描述的操作将起作用。

    由于低侧驱动器偏置电压为 VDD、因此在直流状态下低侧驱动器的运行应该正常。 如果使用自举二极管方法、高侧驱动器 HB 偏置需要 HS 引脚切换至接近接地、以便从 VDD 为 HB 电容器充电。 整体拓扑并不清楚、但要考虑是否可以保持 HB 偏置、或如何提供 HB 偏置。

    请告诉我这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布更多问题和信息。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、我们可以在 PWM 上使用的最高频率是多少?  从数据表中可以明显看出、100kHz 是可能的、但我们希望以300kHz 的频率运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、您好!
    包括 UCC27714在内的 TI 600V 驱动器已用于 LLC 转换器、这些转换器可在300kHz 范围内的开关频率下运行。 请务必查看 UCC27714数据表第9.2节、尤其是"估算功率耗散"部分。 确认功率耗散和热阻不会成为温升问题。

    请确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
    此致
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard