大家好、团队、
请参阅以下客户问题:
计划使用两个具有外部 FET 的 UCC27714半桥驱动器来建立所需的 H 桥设计。
我们的目的是为高侧使用一个 PWM、并使低侧完全打开。 板载逻辑将根据方向控制每个的使能、并能够禁用所有。 如果该芯片需要两个 PWM 来运行高侧和低侧、则我们没有第二个 PWM 源。
我在数据表中找不到任何指示无法执行此操作的内容。 请确认此方法将起作用、然后我们才能在设计中走得太远。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
请参阅以下客户问题:
计划使用两个具有外部 FET 的 UCC27714半桥驱动器来建立所需的 H 桥设计。
我们的目的是为高侧使用一个 PWM、并使低侧完全打开。 板载逻辑将根据方向控制每个的使能、并能够禁用所有。 如果该芯片需要两个 PWM 来运行高侧和低侧、则我们没有第二个 PWM 源。
我在数据表中找不到任何指示无法执行此操作的内容。 请确认此方法将起作用、然后我们才能在设计中走得太远。
Randhir、您好!
从驱动器的角度来看、使用 UCC27714时、HO 和 LO 输出可同时为高电平、从而允许在转换器中使用、例如两个正向开关。 因此、您描述的操作将起作用。
由于低侧驱动器偏置电压为 VDD、因此在直流状态下低侧驱动器的运行应该正常。 如果使用自举二极管方法、高侧驱动器 HB 偏置需要 HS 引脚切换至接近接地、以便从 VDD 为 HB 电容器充电。 整体拓扑并不清楚、但要考虑是否可以保持 HB 偏置、或如何提供 HB 偏置。
请告诉我这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布更多问题和信息。
此致、
Richard Herring