This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM34940电感齿轮

Guru**** 2385430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790463/lm5161-lm34940-inductance-gear-whine

器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件:LM34940

尊敬的 TI:

备注、我无法在上面的器件型号中填充 LM34940器件型号、因此请使用 LM34940进行替换。

我有一位客户使用了 LM34940、他们发现其输出电感具有齿轮、该原理图如下所示。

他们使用了两种品牌的电感、一种是 MAPM0630F、另一种是 KMPH0630、而 KMPH0630的齿轮比 MAPM0630F 更轻。

可以帮您改进吗? 您能告诉我们、什么原因会导致这种情况、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lina、

    设备切换似乎不稳定。 您能否共享设计的开关节点波形和布局。 此外,客户还可以尝试将电阻器 R119从499k 降低到250k,以增加反馈上的纹波注入。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../waveform-test.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ambreesh、
    很抱歉稍后回复、最后一个附件是波形和布局图、请帮助检查它、客户等待 MP、以便他们知道如何处理它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lina、

    输出负载是多少? 开关波形看起来不稳定。

    布局也有许多问题。

    需要最大程度地减小输入 di/dt 环路 iehf 旁路电容,需要将其放置在 Vin 引脚和二极管的阳极之间。

    2.引导带、Vcc 和 FB 组件需要放置在更靠近引脚的位置。  

    3.还需要修改纹波注入位置,如上面的典型布局所示。  

    我建议在 EVM 上评估设计,然后将其布局用作电路板设计的参考。  

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    感谢您的评论、它们的输出负载为10-60mA。

    那么、该部件是否具有 PFM 模式会导致此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lina、

    我无法打开 win rar 文件。 根据上面的评论、布局可能是问题? 不确定您的问题是否在上面、您能重新表述吗? 此外、您是否尝试订购 EVM?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否帮助检查客户的整个层文件和一些波形。

    引脚11波形

    引脚12、13波

    \

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lina、

    我检查了布局、我同意 Ambreesh 的上述评论。  布局涉及很多方面。  我会要求客户获取 EVM 以比较结果、并让客户更有信心需要更改与上述 EVM 密切相关的布局。

    抱歉。  希望这对您有所帮助?