This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:器件精度:INL ???

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796702/bq4050-device-accuracy-inl

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:ADS8681BQ40Z50-R2

您好;您能澄清几个问题吗:

 μV 表在第11页列出了 CC ADC 分辨率、如下:(1) 1 LSB = VREF1/(10×2N)= 1.215/(10×215)= 3.71 μ V

μV 另一个 ADC 作为(1) 1 LSB = VREF1/(2N)= 1.225/(215)= 37.4 μ s (当 tCONV = 31.25ms 时)?

但是 、由于表7.28中的1.225引用标记为"Vref2"、我是否应该假设这是拼写错误?

2.  我对40z50参考手册中列出的精度规格感到困惑,但我可能会误解这些规格。 具体而言、我担心为 CC ADC 列出的 INL 值:"积分非线性(1) 16位、在输入电压范围±5.2±22.3 LSB 上的最佳拟合"。  由于无法校准 INL 误差、您能否确认/解释此 INL 误差对 IT 精度的影响?  

通常、在直流应用中使用的 ADC 应使用"End Point"方法指定 INL、因为"Best Fit "方法往往会掩盖最坏的情况。 由于器件已校准(偏移/增益)、因此最佳拟合线无论如何都不会出现这两个点。  我注意到部分(或全部) 您的 SAR ADC 实际上使用端点指定 INL (请参阅 ADS8681)。 但您的 SigD 转换器将其指定为"ppmFSR"、它们通常非常好(例如4 ppmfsr)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、还有一个问题:"bq40z50-R2器件能够支持最大32Ah 的电池组容量。" 我需要100Ah -是否有任何方法来扩展这个32Ah 的范围?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、这是一个拼写错误
    2它不会影响 IT 精度。 ADC 是一个积分超采样的 Δ 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的应用手册
    www.ti.com/.../slua760
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好; 请澄清一下并详细说明一下吗?  我知道这是 SigD ADC、但列出的 INL 误差为何不会影响 CC 精度? 如果它不相关、为什么会列出它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于在固件中进行了补偿、因此影响非常小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    您能否分享有关薪酬实施的一些详细信息? 是不是由于随着时间的推移集成了电流读数、因此 INL 取平均值? 在比较读取精度与其他器件时、掌握详细信息将对客户很有用。

    谢谢、

    Antonio