主题中讨论的其他器件: TL431、 UCC28600、 UCC28C42、 UCC25600
工具/软件:WEBENCH设计工具
我很难找到 UCC28742的 MOSFET、该 MOSFET 将支持谷底开关。
实现这一点有多重要?
除了 MOSFET 降低效率和消耗更多功率之外、不采用谷底开关的副作用是什么?
您是否知道可以更好地实现谷底开关的 MOSFET? 到目前为止、即使是40美元的器件、我也无法实现这一点、并且处于 MOSFET 的额定电流范围内。
| MOSFET 开关、Q | |||||
| 反射电压、V反射= | 640.0 | 五 | 变量定义参考原理图和 BOM 表上的图 | ||
| 泄漏尖峰电压、VLK = | 416.0 | 五 | |||
| 源电压额定值所需漏极,VDS 额定值= | 2156.0 | 五 | |||
| 泄漏尖峰电压/反射电压、比率= VLK/Ve反射 | 0.65 | 用户输入、初始值约为0.5至0.7 | |||
| MOSFET 额定漏源电压、Vds = | 2500 | 五 | |||
| 所选 MOSFET 的输出电容、COSS = | 77 | PF | 设计将不会进行谷底开关 | ||
| 所选 MOSFET 的漏源导通电阻、RDSon = | 40 | Ω μ A | |||
| MOSFET 下降时间、TF = | 39. | ns | |||
| MOSFET 关断延迟时间、tDoff = | 132. | ns | |||
| MOSFET 总栅极电荷、Qg = | 65 | 常闭 | |||
此致、
克林特