This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:GPC 报告解释

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796961/bq4050-gpc-report-interpretation

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

尊敬的:

我想知道如何解释"GPC-FitData"。

我看到三列数据、但无法清楚地了解每个数据集的含义。 请让我对每个数据有一个透彻的了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在哪里看到了 GPC-FIT 数据? 您是否查看过 gpc 用户指南?
    r.search.yahoo.com/.../RS=mu5VQ4ecgGqPXOIXFHZkee4ThkM-

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    我已经阅读了提供的文件和文档。

    但是,没有这种资料可以回答我的问题。  

    我想我没有清楚地提出我的问题,请允许我将其改写如下:

    GPC-FIT 数据可从您的 BQ4050 CEDV 在线 GPC 报告中获取、该报告包括"GPC-CEDV" Hightemp-highrate _GPC_FitData"等 在我的问题中、我指 的是"Hightemp-highrate _GPC_FitData"。 我不清楚这种数据的含义、请指导我们解决问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否参考了该工具返回的报告? 如果是这样、则返回的参数将编程到监测计的数据存储器中。 如果不是您所说的内容、请详细说明。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我要讨论的数据。 但是、我们没有使用返回报告中的此类数据。 这就是为什么我不理解这些数据的含义。 请帮助我了解这些信息、因为我可能需要在某个时候使用它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5935209、

    请详述一下。 日志数据被馈送到 gpccedv 工具并返回参数。 有关 CEDV 监测的更多信息、请参阅以下培训 :training.ti.com/single-cell-gauging-101-classic-fuel-gauging-approaches

    此致、
    Bryan Kahler