This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:SOH 递减至0%

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797318/bq35100-soh-decrementing-down-to-0

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我在 SOH 模式下使用 bq35100 = CELL 为初级 Li-Mn02。 配置为3S1P。

使用 bqStudio、我已经在累加器模式(GMSEL1/0=00)中校准了电池、然后切换至 SOH 模式(GMSEL1/0=01)并点击"New batter"。

电池电压测量值为9.15v、我将运行状况最大增量设置为2%。

最初,SOH 读数为98%,但每次我切换 GE 时,SOH 减2%…… 降至0%? 。

我认为在9.15v 时、读数不应为0%。 我是否遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否在器件上对正确的化学 ID 进行了编程? 您使用的是什么化学 ID?

    您是否正确设置了电芯的数量、并在硬件上正确设置了分压器? 这是 EVM 还是您的电路板?

    您是否可以将终止电压设置为900、如果您仍然看到问题、请告诉我?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了2个陈 ID:0500和0632。 这些回读在 bqStudio 中正常。
    已编程3节电池。 我使用设置为0.6V (EXTVCELL=1)的外部分压器。
    我们使用的是板。
    我尝试终止电压= 900mv。 我将 Health Max Delta 的 State of Health Delta 设置为98%
    在 new_battery 之后、我得到了2%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否只是随机选择化学 ID? 因为这些 chem ID 不是 LiMno2 chem ID。 您选择的这些 chem ID 在查看表时具有平坦的 OCV、因此电压查找将不起作用

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、
    是632是错误的、但500 (Li/MnO2主固件、特殊固件)是正确的... 此外,我尝试了602 (Li/MnO2),结果相同: 使用运行状况差值98%、在新电池后、电压为9.087v 时、直接达到2%。
    我正在通过我们的 FAE 发送 SAFT LM26500、以进行特征化并添加到库中。
    您是否对我当时应该使用的化学品编号有建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前我们没有足够大的主数据库。 您可以尝试其中一种通用 SAFT、但为了获得最佳性能、需要进行特性描述。