请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我在 SOH 模式下使用 bq35100 = CELL 为初级 Li-Mn02。 配置为3S1P。
使用 bqStudio、我已经在累加器模式(GMSEL1/0=00)中校准了电池、然后切换至 SOH 模式(GMSEL1/0=01)并点击"New batter"。
电池电压测量值为9.15v、我将运行状况最大增量设置为2%。
最初,SOH 读数为98%,但每次我切换 GE 时,SOH 减2%…… 降至0%? 。
我认为在9.15v 时、读数不应为0%。 我是否遗漏了什么?