This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:TPS2549 CDP 通信问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797066/tps2549-tps2549-cdp-communication-issue

器件型号:TPS2549

大家好、

我的客户在 TPS2549通信方面遇到问题。 该 sch 如下所示。 当它被设置为 CDP 模式(CTRL1 = CTRL2 = CTRL3 =高电平)时、它无法与控制器(PC)通信。 但是、当移除电阻器 UR57时、它可以正常通信。

第一个波形是 UR57、第二个波形没有 UR57。 蓝色线是 CTLR3、黄色线是 CTRL1和 CTRL2。

那么、如何解释这种现象呢?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    您是否想详细说明"无法与控制器(PC)通信"的含义? TPS2549是否未检测到器件何时连接到 Type-A 端口? 我不确定到底是什么问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    这不是连接问题、是因为 PC 或便携式设备无法使用 TPS2549启动握手过程。 但是、当 UR57被移除(短接)时、握手过程会起作用。 那么、你怎么看?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    如果连接的便携式设备无法开始枚举过程、我最初的想法是、D+或 D-线路被拉至系统上的低电平。 我们的器件上没有任何器件会执行此操作、因此似乎其电路板上的器件会将该线路拉低。 可能需要检查该位置。 如果不是、请查看客户是否可以将 UR57删除