This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:实现帮助

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796572/lm3410-help-with-implementation

器件型号:LM3410

您好!
我目前正在设计用于小型单节锂离子 LED 照明的电源管理。

-我使用的是 Y 版本的 LM3410 (525KHz)
-6x 串行 LED Seoul STW9Q14C 各:3V/100mA/动态电阻4 Ω。 数据表: seoulsemicon.com/.../5630_STW9Q14C_Rev2.0.pdf

为了开始我的测试、我将您在数据表第1页提供的典型应用电路付诸实践。

请参阅包含我使用的组件值的图:

然而、我的测试并不能得出结论、我只获得50mA 和16、7V 输出、LED 的功率非常低。 我尝试减小允许选择电流的电阻值、但它对输出没有影响。

您认为问题来自哪里? 我不会获取好的电感值?

非常感谢您的支持、
拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raphael、

    有几个问题、您对 DIM 做了什么? 它是浮动的、如果是浮动的、它不能。 如果它不浮动、它的电压是多少?它是如何连接的? 此外、您使用的电感器的饱和电流是多少? 如果您要升高电压、18V 时为100mA、则3V 时的输入电流需要大于600mA (更高值取决于电流纹波和效率)。

    您是否查看过 Vin 以确保它不会下降?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。

    DIM 引脚当前连接到 Vin。

    我无法回答您有关电感器饱和电流的问题、我不知道。 我怎么知道?

    我在实验室电源上进行测试、该电源电流可能为几安培、Vin 不会下降。

    您认为我计算错误或架构不正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您要更改电流感应电阻器并且电流不会改变、则它不会调节电流。 您可以增大输入电压以查看电流是否增大、但不要超出最大输入额定值。 您还可以运行一半数量的 LED、以查看电流是否增加。

    电感器的数据表应包含该信息。 如果您有器件型号、我可以查看。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    谢谢、我将尝试做您所说的、

    关于我设法得到的电感、它是一个具有 IDC 2.80Amath 的 ELC11D220F。

    数据表: industrial.panasonic.com/.../AGB0000C1.pdf

    我计划使用该电感进行测试、然后将 SMD 电感封装0630用于最终项目。


    您是否了解问题的来源?

    Raphaël μ A
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了测试,你推荐我:我只放了3个 LED,电路运行得非常好。 您认为它来自电感器吗?

    我使用您出色的工具 WEBENCH 进行了仿真、建议我使用27uH 的电感器(对于6个 LED)、您认为它可以解决这个问题吗?

    非常感谢 

    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raphael、

    电感器应该正常、对于最终的电感器、您是说0603吗? 如果是这样(封装尺寸)、则不起作用。

    "您是否了解问题的来源?" 还没有。 您是否能够查看开关波形以查看 IC 上的占空比、FB 电压和 Vin?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    获得电感器器件型号后、不可以。 更改为27 μ H 可能不会改变行为。 我会查看 SW 引脚以检查占空比、FB 电压以查看它的外观、以及 IC 上的 Vin (即使您的电源能够为电源、连接提供电流、 可能会下降电压、并且您接近压降)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Irwin、

    不,我还没有解决这个问题。

    我尝试在原型板上进行测试,这并不理想

    我开始制造采用此设计的真正定制电路、希望它能解决问题: www.ti.com/.../snva313

     

    要回答您的最后一个问题:

    不是的、我不是在谈论0603、而是这个产品的:mcw-0630-220-N2这是数据表: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Hk-hotline-MCW-0630-150-N2_C169310.pdf

    我喜欢这种情况、因为它具有机械稳定性。 您认为它不起作用?

     

    -我只处理万用表,无法在示波器上观察到信号。

     

    感谢您的帮助、我将告诉您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您不超过设计中的电流要求、则该电感器应该正常。 使用示波器对设计进行故障排除将会有所帮助。

    该设计可以从更高的功率开始。

    此致、