This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-HSFB:全桥硬开关电源、输入电压升高、空载时、它将烧毁机器。 如何检查?

Guru**** 2577085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796517/ucd3138fw-hsfb-full-bridge-hard-switching-power-supply-the-input-voltage-rises-and-when-it-is-no-load-it-will-blow-up-the-machine-how-to-check

器件型号:UCD3138FW-HSFB
主题中讨论的其他器件:UCD3138

根据 UCD3138全桥硬开关开发板、制作了四个全桥硬开关电源原型。

输入 Vin:20V~50V、空载测试。

当输入电压从20V 逐渐增加时、当 Vin 达到40V-48V 时、4个原型有3个主要 MOS 管被烧断。

上部管上有2个油炸的,只有一个炸的桥臂。


它看起来像是由直通引起的油炸 MOS 管、因为它是空的、管的耐电压为80V。

但是、我观察到主要的4路驱动波形、没有发现异常。


现在、我不知道如何开始进行故障排除。 当电压升高时、我感到很担心。
我希望专家的指导将找出原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 TI 的 HSFB-EVM 吗? 或您自己的硬件? 请提供建议。
    我们已经对 EVM 进行了广泛测试、没有问题。
    我们的 FET 的额定电压为100V、但 Vin 可高达75V

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    损坏的是我自己的电源、我不知道如何找到原因。 谢谢你。
    此致、
    ZJYL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有 TI 的 EVM 来比较您的硬件?
    TI 电路板的死区时间不一定与您的电路板需求相匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。