This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8740加热问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795372/ucc28950-pmp8740-heating-issue

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

在开发 PMP8740参考设计时 、我们注意到 Q8和 Q15同时变得越来越热、Q9和 Q16看起来非常酷(这是一个自制电路板)。

我已将垫片电感 T7封装短接、因为它未使用。 使用和不使用续流二极管 D7/D10时的问题相同。

这可能是什么原因?

(女巫的声音似乎太响了)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nidheesh

    假设您使用与 pMP8740中相同的参考指示符、则最可能发生的情况是、由 Q8和 Q15切换的电桥的 PA 桥臂已丢失 ZVS、而由 Q9和 Q16切换的 AP 桥臂仍在保持 ZVS。  

    最简单的方法是查看底部开关上的栅极/源极电压。 如果开关达到 ZVS、则栅源波形上不会有"冷却器平台"。 您应该能够通过比较 Q15和 Q16上的 Vgs 来确认我的怀疑。

    ZVS 的损耗不是灾难性的、但正如您所注意到的、器件温度会由于开关损耗的增加而升高、并且您可能会发现高频 EMI 频谱会增加、因为开关节点处的 dv/dt 会增加。

    解决方案是通过增加一些漏电感或增加一个匀场电感来增加可用于驱动 PA 桥臂上 ZVS 转换的能量。 如果您确实添加了垫片电感器、则还应使用钳位二极管 D10和 D7。

    相关效果在随附的中进行了说明。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8461.ZVS_5F00_SubSet.docx

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的信息。

    让我检查一下波形、很快就会回来。

    同时、您能否向我提供有关 T7变压器的任何数据表或任何其他信息。

    此致。

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    T7实际上是电感器而非变压器-它只有一个绕组、电感为300uH。 除了 PMP8740设计的 BOM 中包含的信息外、我没有任何其他信息、我已将其复制到下面。

    该电感器是一个300uH 器件、但您应该根据我上一篇文章中文字文档中的公式计算设计中所需的电感量-或使用 UCC28950的 Excel 计算器。 老实说、我很惊讶这个值高达300uH、但我没有进行计算。

    UCC28950数据表中有针对匀场电感器的示例计算、而文档中有(P21)、网址 为 https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf

    我建议您在原型中准备一个垫片电感器、即使您的计算表明您不需要它。 始终可以放置一个线链路而不是电感器!

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin

    我将相应地继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nidheesh

    我将关闭此主题、如果您有任何疑问、请随时重新打开或打开新主题。

    此致
    Colin