This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24005:BQ24005状态引脚接口

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791257/bq24005-bq24005-status-pin-interface

器件型号:BQ24005

BQ24005有两个状态指示器 stat1和 stat2。 在故障情况下、stat1脉冲、stat2关闭。 什么被视为故障情况?

2. THERM 引脚上的温度故障是否在此故障条件下出现? 什么被视为热关断?

3.关断是由内部芯片温度引起的吗?

4.您是否有说明如何将此充电器与微控制器连接的参考设计? 是否有任何其他建议的线性充电器具有 BQ24005的所有功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    闪烁状态1故障条件将是过压或计时器故障、而不是热故障。 请参阅操作流程图图图15。

    器件将因芯片温度过高而关断。 但 Stat 1和 Stat 2将关闭。

    抱歉、此器件没有参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢你的答复。 因此、由外部热敏电阻(Therm 引脚)引起的过热也会导致 STAT1和 STAT2上出现关断状态以及热关断故障。 这是准确的吗? 充电器何时进入睡眠模式? 我可以禁用它吗? STAT1和 STAT2引脚的睡眠模式状态类似于热敏电阻故障和热关断故障。 我将需要主机来隔离睡眠模式与温度故障。

    您是否知道用于2节锂离子电池的任何其他线性充电器?

    谢谢、
    高拉夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gaurav
    我们几乎所有的线性充电器都是单节电池、很少有双节电池。
    具有 I2C 的开关充电器是否是可能的选项?