This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:外露散热焊盘和器件 VSS 引脚之间的内部电气连接

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797299/bq24092-internal-electrical-connection-between-the-exposed-thermal-pad-and-the-vss-pin-of-the-device

器件型号:BQ24092

第5页指出"外露散热焊盘和器件的 VSS 引脚之间存在内部电气连接"、我发现这不正确。 VSS 引脚3和散热焊盘之间的导通性检查显示开路。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我正在研究您的问题、并将在一天左右的时间内尝试获得答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们仍在研究这个问题。
    很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题。 我还没有开始 PCB 布局、我知道我将在一个铜焊盘上连接这两个引脚、但想知道它们是否在内部连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部连接问题仍在审查中。

    但从布局和应用的支架点来看、应连接散热焊盘和 VSS。 数据表中的 PCB 布局指南第12.1节是正确的、图26是一个很好的示例。
    作为一个与 LDO 类似的线性充电器、器件上的散热可能很高、并且有一个良好的散热路径很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要修改声明"外露散热焊盘和 VSS 引脚之间的内部电气连接"。 这不是专用的低阻抗连接、而是看起来是二极管、可能是体二极管。
    但从布局的角度来看、VSS 和散热焊盘都应连接到 PCB 上、请参阅第12节。