This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:拉电流放大器;灌电流(IOA+/IOB+、IOA-/IOB-)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795623/ucc21222-q1-source-sink-current-ioa-iob-ioa--iob-

器件型号:UCC21222-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在针对其系统评估 UCC21222-Q1。

此时、他们会询问以下主题。

请提供您的建议。

1.拉电流和灌电流(IOA+/IOB+、IOA-/IOB-)在上定义

   典型值。 以计算栅极充电/放电时间

   我认为最小值/最大值会很重要。

   是否可以阐明最小/最大拉电流和灌电流?

2.造成上述变化的主要因素是什么?

   内部电流源的精度?

3、我想拉电流和灌电流(IOA+/IOB+、IOA-/IOB-)将保持不变

    以完成外部 FET Qg 的充电/放电?

4.如果低侧 FET 上的栅极和源极短路(源极= GND)、

   UCC21222-Q1是否有任何损坏?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki-San、

    感谢您为我们的司机提供帮助、我叫来自高功率司机团队的 Mamadou Diallo。

    1和2)在数据表中的特定条件下、此驱动器和任何其他栅极驱动器的额定4A/6A 驱动电流能力通常在拉电流/灌电流瞬态电流的非常特定的时间内进行。 驱动电流将会变化、并受许多因素的影响、包括偏置电容器、PCB 布局、外部栅极电阻等。 我将在下面这个单独的主题上详细讨论一下:
    e2e.ti.com/.../2885286

    此外、我同事的下面的技术讨论了如何计算和确定 IOH 和 IOL。
    www.ti.com/.../slla387.pdf

    3) 3)我不确定我是否理解这里的问题。 您是否询问4A/6A 是否足以对栅极充电 Qg 的外部 FET 进行充电/放电? 如果是、总栅极电荷是多少?

    4) 4)低侧的栅极和源极短接有什么好处? 您尝试通过这样做来实现什么? 您能帮助理解思考过程吗?

    提前感谢您提供更多信息。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamado-San。  

    非常感谢您提供的宝贵信息。 我想确保有几个。  

    请提供您的建议。  

    1和2)  

    我了解拉电流/灌电流受多种因素的影响。  

    但是、内部晶体管上的 RNMOS/ROL 将是主要因素之一。  

    我想知道典型值。 4A/6A 规格反映在最坏情况 下的 RNMOS/ROL 上

    (最高和最低)?  

    如果没有、是否可以将 min 或 max 澄清为基准? 因为最小值将是

    这对于估算功率耗散等很重要  

    3)

    我想知道 IOA+/IOB+是指以下峰值吗?  

    4)

    我知道、在高侧情况下、栅源短路期间 CBOOT 上存储的能量将受到限制。  

    我想知道低侧情况与高侧情况相同吗?  

    在制造过程中可能会发生栅源短路  

    例如误焊接等 因此客户提出这样的问题。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    1和2)输出设计为内部上拉和下拉 FET 分别在4A 和6A 左右饱和。 峰值电流会随工艺、温度和电压的变化而略有变化、但变化不会显著。 典型的 RDSon 值不会发生显著变化、应足以进行功率耗散计算。

    3)是的、IOA+和 IOB+峰值在初始从低电平切换到高电平期间、随着 Vgs 上升和 Vds 下降缓慢下降。 当栅极完全充电时、这些电流变为~0A。

    4) 4)您正确地说、如果栅极短接到源极、高侧 Cboot 会快速降至 UVLO 阈值以下、输出将关闭。 但是、低侧通常直接由某种稳压器供电。 如果栅极短接到电源并且稳压器能够将 VDD 电压保持在更高的输入电流、则该输出更容易受到损坏。 确保不发生这种短路非常重要。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果您有更多问题、请随时提问。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John-San。  

    非常感谢您的宝贵建议。  

    数据表中定义了4A/6A 典型拉电流/灌电流能力。  

    1.最低能力对客户很重要。  

      是否可以确保最小值?  

    2.如果无法保证、  

      是否可以显示您在鉴定时获得的最小值

      测试 UCC21222-Q1? 这对客户来说是很好的参考。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    1.我不确定我们是否可以保证最小值。 我已联系我们的内部团队、了解我们拥有的数据。

    2.我需要更多的时间来查看我们的数据。 当我找到更多信息后、我将更新您。

    您能更详细地解释这个数字为什么更重要吗? 这里是否有一个最令人关注的特定环境温度?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    我们的最小峰值拉电流/灌电流如下:
    2A 最小峰值源
    3A 最小峰值灌电流

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果没有、您可以按绿色按钮吗?

    谢谢、
    John