This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:闪烁灯;我们在5600闪存保持模式中添加了固定的 PWM 值。 当 MCU (P54为低电平)接收到触发信号时、我们降低 PWO 20ms、指示灯闪烁。 但是、闪存值不会随此处的5600闪存保持值而变化。 是的

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794939/lm3429-flashing-light-we-add-a-fixed-pwm-value-in-the-5600-flash-hold-when-the-mcu-p54-is-low-receives-a-trigger-signal-we-lower-the-pwo-20ms-and-the-light-flashes-however-the-flash-value-does-not-change-with-the-value-of-560

器件型号:LM3429

LM3429用于驻车灯和闪光灯功能:

通过控制3引脚模拟信号和7引脚 PWM 信号来实现两个条件、

1:张良;我们降低 PWO、也就是说、使7引脚电压大于1.24v。 此时、恒定光值随着 PWM 的5600闪存保持变化而变化。

2:指示灯闪烁;我们在5600闪存保持模式中添加了固定的 PWM 值。 当 MCU (P54为低电平)接收到触发信号时、我们降低 PWO 20ms、指示灯闪烁。

但是、闪存值不会随此处的5600闪存保持值而变化。 它始终是最大值!原因是什么?

e2e.ti.com/.../DR_2D00_LT3429.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    我们能否获得您描述的内容的范围捕获、因为您在上面的一些问题很难理解。 我们希望获得 NTIM (引脚7)、栅极(引脚10)信号、R35上 PWM FET 上的差分电压和5600闪存功率级的 LED 电流的示波器截图、以及3300闪存级的相同示波器、但 R69上的差分电压。

    请使用这些示波器截图再次向我们介绍您的问题。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您已解决您的问题。 该线程现在将关闭、如果您回复、则会重新打开。

    谢谢 Tuan