This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:TLV1117LV 数据表中的队列

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791342/tlv1117lv-queations-in-the-datasheet-of-tlv1117lv

器件型号:TLV1117LV

您好!

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv1117lv.pdf

在此数据表中、我有两个问题:

1、

此电流限制的含义是什么?

2、

此处 Vin=0.98*Vout (nom)=2.45V,但 Vout 的测试条件(红下划线)如何为2.45V~3.3V 甚至大于3.3V????? 这是一个 LDO 而非升压转换器、我无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jankel、您好!

    电流限制是 LM1117LV 的保护功能。  这是一个"砖墙"电流限制。  您可以在数据表的第7.3.1节中了解有关 LM1117LV 电流限制的更多信息、并在 我们的 LDO 基础知识电子书的第5章中了解线性稳压器的一般电流限制。

    感谢您提请我们注意压差脚注。  正确的是、线性稳压器不会提高输出电压。  测试线性稳压器压降的一种常见方法是将输入电压设置为等于标称输出电压减去精度。  这就是 Vin = 0.98 x Vout (nom)语句的来源。  采用这种方法测试稳压器可确保不会调节输出(LDO 在压降模式下运行)。  电子书的第1章更详细地介绍了丢失情况。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1、请仔细查看图中的电流限制值、仅约为1.7mA!!!!! 而该 LDO 可输出1A。

    (定义:LDO 中的电流限制是通过为提供的电流建立一个上限来定义的。) 因此、在我看来、电流限制值必须大于1A 而不是仅为1.7mA、为什么只有1.7mA????

    2、了解。 也许脚注(1)只是一个示例(仅使用 Vout_nom=2.5V 作为示例,但并不意味 着 Vout_nom=2.5V),用于向我们展示如何设置 Vin 测试条件[设置 Vin = 0.98 x Vout (nom),在这种情况下,我们可以测试压降值]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jankel、您好!

    图8的 y 轴应以安培为单位、而不是以毫安为单位。 您将注意到、电气特性表中显示的 TLV1117LV 的最小电流限值为1.1A

    非常尊重、
    Ryan