This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM723:LM723输出电压

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795860/lm723-lm723-output-voltage

器件型号:LM723

我对数据表有几个问题。 (1)在表中、它具有所有方程。 输出电压是稳压输出还是输出来自串行传输晶体管(金属 CAN 封装的引脚6)? 另请参见图18。 (我的动态范围类似但不完全相同)、以下是差异:R1:18.214K、R2: 8.71K、Vref 为 NC、N.I (引脚3)引脚电压为6.2伏、IN (引脚1)引脚电压为1.4伏、连接到 R2的底部(GND 在图 18)、RSC 为0.7 Ω 电阻。 在引脚6和10之间有一个500欧姆电阻、其中 BJT (2N4150)集电极连接到 VCC、V+、基极连接到引脚6、发射极连接到引脚10。 以及引脚6上的2k 至 GND。 V-连接到 GND。 现在、我的另一个问题是对 VCC、V+和 bjt 的共模电压施加14伏与21伏的电压之间的差异。 我认为这会改变稳压输出、但我不确定这会有多大的变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    Vout 被视为稳压器的输出电压。
    2.能否提供原理图以及您尝试使用的输出电压/电流?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    问题是否自行解决?

    谢谢、
    Daniel