主题中讨论的其他器件:TPS61170
大家好、
在我们的设计中、我们使用 TPS61170将12V 输入电压转换为27V。 反馈由 PWM 信号控制、该信号用于斜升输出电压(将浪涌电流限制为高输出电容)
由于输出端具有高输出电容(和 ESR)、我需要在补偿电路中添加一个小电容。
我们还需要提高系统带宽、我们需要重新计算补偿电阻器和电容器。
为此、我们将使用此升压转换器的 SLVA913C 应用报告。
在 SE 公式(我认为这是斜率补偿斜坡)中、有3个变量提到了、我找不到值:A F 和 D
我还有另一个问题;这个添加的电容器、如何在传递函数 GT 中实现它?
您能帮我找到这些变量吗?
谢谢、
Stijn