This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:如果输入电压为开路、客户是否可以向降压转换器输出迹线施加3.3V 外部电源?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795978/tps53014-can-the-customer-apply-3-3v-external-power-to-the-buck-converter-output-trace-if-vin-is-open

器件型号:TPS53014

您好、专家、

这是与下面链接的线程类似的问题、但目标器件不同。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/795968

客户使用 TPS53014 在其应用板上配置一个3.3V 输出电压降压转换器。 因此、它们通常使用该转换器在其应用电路上提供3.3V 电源。 但是、在这种情况 下、他们希望通过外部电源施加3.3V 电源以进行测试。 在这种情况下、客户是否可以对 TPS53014 降压转换器的输出迹线施加3.3V 外部电源?
换句话说、如果在 Vin 和 EN 引脚上没有电压、客户是否可以对 SW 节点布线应用3.3V 电压?

我认为、如果 Vin 未打开、并且可以通过高侧 FET 的体二极管假设电流路径从 Vout 到 Vin、则不允许这样做。 但是、如果 Vin 打开、它可能是可以的。 您是否对此用例有任何其他顾虑?

提前感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Okoma、

    我们的 TPS53014支持人员现已按时完成。 但您的假设是正确的。 向输出端施加3.3V 电压将使输入端的二极管压降减3.3伏。 这大约为2.7V、低于 TPS53014的 UVLO。 TPS53014确实支持导通至预偏置、因此、如果在 Eh 电路导通时 Vout 上有任何残余电压、这是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我明白了。 感谢您的回复。

    此致、
    Ikoma