This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:提高 TPS61236P 的效率

Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794072/tps61236p-increase-more-efficiency-of-tps61236p

器件型号:TPS61236P

尊敬的先生:

我的系统是 TPS61236P 升压转换器的非常重要的效率。

电感器是 Sumida 的0518CDMCC。

========================================================================

设置值:Vin:3.7V,Vout:5V,Iout:最大2.5A

========================================================================

实际测试值如下所示

输入电压:3.7V

输入电流:3.9A

输出电压:4.69V

输出电流:2.01A

效率:83.8%

========================================================================

您能不能建议使用可提高 TPS61236P 效率的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:
    我认为测量不正确、或者设计中存在问题。 输出电压应为5V、而不是原理图中的4.69V。 确保电路焊接良好、并请应用 EVM 作为参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    我在 TPS61236EVM 中进行了测量。 我设置5V 的输出电压。 它似乎将输出电压降至4.69V。

    请帮我提供任何建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:
    当 VOUT 降至4.69V 时、您能否测量输入和输出的波形? 将探针连接到 EVM 的 SENSE 连接器、J2和 J7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:
    我关闭了这个帖子、因为我已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可