请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61236P 尊敬的先生:
我的系统是 TPS61236P 升压转换器的非常重要的效率。
电感器是 Sumida 的0518CDMCC。
========================================================================
设置值:Vin:3.7V,Vout:5V,Iout:最大2.5A
========================================================================
实际测试值如下所示
输入电压:3.7V
输入电流:3.9A
输出电压:4.69V
输出电流:2.01A
效率:83.8%
========================================================================
您能不能建议使用可提高 TPS61236P 效率的方法。