This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCD3138, UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796774/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: PMP20289UCD3138UCC28701

PL 请参阅随附的 UCC28780EVM 输出整流器连接的屏幕截图

MOSFET 的漏极与次级的"dot"侧连接到 xmfr 次级。 使用 MOSFET、可以感知启动的发生方式。 希望 UCC28780在启动时在信号上发送 otu 同步。

但是、如果我们使用 EPC2412等 GaN、这将如何工作?

我们的系统中有10个这样的模块。 因此、我们最好在这里连接 GaN。

PL 请参阅随附的 pptx 文件的幻灯片2。

抱歉、幻灯片看起来有点乱。 它旨在向起草人员展示如何连接 LMG3410而不是 UCC28780EVM 原理图、以及 EPC2214如何替代 MOSFET。

它将如何影响启动?

Thnx

Robin

e2e.ti.com/.../LMG3410_5F00_HOOK_5F00_UPS.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我将回顾这些幻灯片并返回给您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    对于高侧钳位开关、我会谨慎使用 LMG3410。 当转换器处于 LPM 或 ABM 模式时、自举电路将不足以在无开关期间为高侧 LMG3410供电。 我们已经看到使用 UCC28780 + LMG3410 (低侧开关)和硅 MOSFET 作为高侧钳位开关的成功设计、我建议使用此方法来代替高侧 GaN 模块。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben:Thnx 非常适用于警报。
    我将在高侧得到一个硅 MOSFET。
    谢谢
    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我之前发布有关返回硅 MOSFET 的帖子后、我检查了一些我们的帖子。
    在我从热水中取出之前、让我回顾一下这个设计的突出特点。 1它由稳压380V 总线供电。 因此、这里没有保持或缺少交流事件。 2我们的负载主要是恒定的。 可能没有负载-在这种情况下、整个 ps 可能会被禁用。 此外、与其他命令一致的是、我们有一个静态负载来使直流/直流转换器始终保持在调节模式。 负载是全部高功率射频放大器。 他们总是在做一些事情。 可以想象、下游会有 LDO。
    因此、它是一种相当多的园艺负载-但由于许多此类模块的高密度封装、我们需要以最高效率运行。

    希望这可以使自举浮动电源免于受到质疑。
    有一个答复解释了 EMVM 为什么具有47uF。
    这还包括极端的线路/负载情况。 我们在这里没有这样的东西,因此我们可以选择更符合我们需要的东西。
    这样可以减少您在高侧使用 GaN 封装的顾虑吗?
    感谢您的观看、期待您的评论。
    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    您是否有机会添加小型非稳压隔离式电源来为高侧开关提供偏置? 可能像 DCP021212U? 这将消除偏置问题。 其他设计使用此方法是为了将 LMG3410用作高侧 FET、例如 PMP20289。

    如果您的负载足以保持在 AAM 模式、那么这将有助于缓解问题、前提是引导电容足够大。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本:

    是的。 我们可以。 我将解决这个问题。 好主意。

    我认为它不能从反激式"xmfr"派生出来。  

    我们拥有多个"微型"(使用 UCC28701类型-最小的隔离式初级控制 SMPS 从380V 完全反激、功率仅为几 W)、所有这些器件都具有各种浮动偏置。 此380V 也由超紧凑的三相 PFC (由 UCD3138控制)调节

    Thnx 很多

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    很棒! 是的、高侧偏置电源将无法从反激式变压器导出。 例如、您可以按照 PMP20289使用2x LMG3410作为半桥配置。 不同之处在于将高侧漏极连接到您的钳位电容、而不是 Vin。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以了。 我已经查看了 PMP20289- thnx 以指出此设计。 有趣!...because 我们的也是"扁平 PCb" xmfr、但结构非常不同。 甲油墨,在很多方面都更好。
    我将尽快与您分享。
    然后、您可以向我发送 TI.com 电子邮件吗?
    我还不能在论坛上发布它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我的电子邮件是 ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫