This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:澄清了 ppad 电气连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24751, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796793/tps24751-clarification-of-ppad-electrical-connections

器件型号:TPS24751
主题中讨论的其他器件: TPS25982

您能否澄清 TPS24751上两个 PPAD 散热焊盘的电气连接? 我从数据表说明中了解到、我们应该将较大的焊盘连接到 FET 漏极平面、并且可能将接地端连接到两个散热焊盘中较小的焊盘。 但评估模块显示了连接到接地层的两个焊盘。 这是否意味 着您通过薄氧化层或其他钝化层与裸片具有良好的热连接、但没有电气连接、因此只要我们提供了良好的热路径、我们就可以使用我们想要连接到任一焊盘的任何 PCB 平面? 焊盘之间的面积也是如此、这样我们就可以在整个芯片中心下方安全地使用一个平面吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    欢迎使用 E2E!
    两个散热焊盘不应连接在一起。 EVM 中也是如此。 您能否在评估模块中突出显示它们连接在一起的位置。
    您的应用用例是什么? 您能看一下 TPS25982器件吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    啊、是的、在更仔细的评论中、我看到两个焊盘在评估设计上没有连接在一起。 您能否澄清一下它们以电气方式连接到了什么? 较小的焊盘是否应始终接地、而较大的焊盘是否应连接到漏极?

    TPS25982看起来确实是一款不错的芯片、但我看不到我们的普通分销商提供的芯片、通常避免使用我们无法轻松可靠地获得的初始器件。 我看到样片是应要求提供的、但担心依赖样片的风险。

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    是的、较小的焊盘应接地、较大的焊盘应连接到漏极(感测电阻的另一端)

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    是否还有其他问题。 请在解析后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    我实际上有一个新问题。 完成计时器注意事项后、我想获得一些有关超时超时时间很长的安全建议。 我希望有3秒钟时间。 当 FET 导通且 FET 栅极充电时、启动时间看起来是几毫秒、因此高 Vds 下的时间在毫秒范围内。 从 SOA 曲线和数据表示例中、设计人员似乎希望我们设置计时器、以假设 FET 在某些情况下可能会长时间停留在未完全开启的阶段、 因此、它们将计时器设置为具有一个时间、以消除在高 Vds、高电流模式下挥之不去的可能性。 但出于系统性能的原因,我希望得到的时间--包括这块芯片的实际目的--是在开始折返并切断高电流之前提供10 A 的电流,持续3秒。 因此、在该应用中、ms 至10s 的超时时间不有用。 因此:通常情况下、FET 栅极将在几毫秒内充电、是否可以合理地假定器件将处于高 VD/高电流模式、从而不必使用计时器来避免启动时 FET 过热?

    最棒的

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、

    问题在于启动时出现故障(例如,唤醒进入输出短路->图39)。 由于 SOA 限制、这种情况不允许您使用更高的超时。

    您需要 TPS2477x 等具有双计时器的器件、其中可以单独设置启动和故障超时。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、

    上述回答是否可以回答您的问题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    是否还有其他问题。 请在解析后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决