This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796689/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

尊敬的 Bosheng:

众所周知、传统的模拟控制 升压转换器将需要一个跳转二极管来对输出电容器进行预充电、如  SLUU885B 的图25–2012年3月–2012年7月修订版中所示

PFC EVM 用户指南。

但为什么在数字控制中、我们需要图25中的二极管 D2 (为了方便起见、请参阅随附的图25屏幕截图)?

加电时,是否无法生成启动栅极驱动的代码?

此外、如果使用的拓扑具有隔离功能、 那么您肯定不想添加 D2、也不想添加 D2、因为它是无桥拓扑。 最后、我们有一个输出为隔离式48V 的案例。  

这将彻底破坏"电隔离"功能。

如果我们不放置 D2、您建议使用什么方法为非隔离式、隔离式和48V 版本开始"缓慢启动"过程?

我们的产品中将包含所有这些版本。

在这些情况中、任何情况下都无法使用 D2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bosheng 今天不在、他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thnx。 我们也可以处理这个星期一的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D2用于对输出电容器进行预充电、也用于处理潜在的浪涌(照明)测试、即使没有 D2、预充电电流仍将流经 D1、在这种情况下、数字控制器无法执行任何操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉:我到目前为止还没有看到这个。
    在无法使用 D2 (之前提到,此处是)的情况下,我们仍然可以启动一些低占空比 PWM。 PWM 占空比持续增加...直到达到稳定状态-对于所有已知的因果电路、对吧?。 同样、我在升压模式中看到了这种预充电功能。 所有电路都从输出0开始、模拟或其他控制器中的启动过程必须立即启动 PWM。 永远不明白为什么要告诉你真相。 我不知道在使用 UCD3138时、这对我们添加 D2进行预充电是否是一个理论上的限制因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几乎所有升压 PFC 都具有用于预充电和浪涌测试的 D2、它与 UCD3138无关。 如果您的应用程序中不需要它、则可以将其删除
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosheng:

    感谢您提供信息。

    这就是我要寻找的一切。

    Robin