This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92518:TPS92518问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797026/webench-tools-tps92518-tps92518-issues

器件型号:TPS92518
主题中讨论的其他器件:LM3410

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在寻找 LED 驱动器 IC。

要求如下:(驱动单个 LED)

输入电压为5V。

LED 电源:2.8V ~ 3.2V

LED 电流:700mA。

LED 电源:2W

需要控制亮度调节。

剂量:3件

主要应用:无人机透镜照明。

请帮助推荐.Thx。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会在 SEPIC 中查看 LM3410、因为 Vout 几乎与 Vin 相同。 没有太多可低至2.8V 的 IC 可用。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3410是一款升压芯片、可直接连接到 LED 电源、无需电压升压。 由于输入电压为5V、LED 工作电压为3V、因此 LED 将亮起、无法控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    让我重申一下我提到的: 我将在"SEPIC"中查看 LM3410、因为 Vout 几乎与 Vin 相同。 没有太多可在低至2.8V 的电压下运行的 IC。  SEPIC 转换器允许您运行比输入更低的输出电压。  LM3410有一个相关示例。

    此致、