This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121 IN2负载开关输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796437/tps2121-tps2121-in2-load-switch-output

器件型号:TPS2121

你(们)好

我们在其中一个设计中使用 TPS2121、电路连接如下所示

我们希望 IN1始终具有优先级。 电路正常工作、但我们始终会看到无论其他条件如何、都会选择 IN1。 当只有 IN2存在时、我们不会看到任何输出。 我已经尝试移除 R50、VBUS 由5V 电源供电、5V_IN 悬空或无连接。 我原本希望输出端具有 VBUS 电压、但没有电压。

电路连接中是否有任何错误。 我们要查看的运行条件是、当5V_IN 和 VBUS 都存在时、当只有 VBUS 存在时、5V_IN 应切换到输出、然后我们希望 VBUS 切换到输出。

请告诉我们我们的电路中缺少什么。

此致

Radha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radha、

    感谢您与 E2E 联系!

    是否可以重新连接图像? 遗憾的是、我现在看不到原理图。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Arthur

    请查找随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radha、

    查看原理图、可以看到连接到 PR1和 CP2的电阻器配置不正确。 IN1和 IN2之间的切换取决于 PR1和 CP2引脚上的电压。 如果 PR1 > CP2、则 IN1为输出。 如果 PR1 < CP2、则 IN2为输出。 我建议配置与第25页上的配置类似的器件。 您可以更改电阻分压器并按照数据表中的计算进行操作、但 PR1上的电压应高于 CP2、以给予 IN1优先级。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur
    感谢您的快速回复。 当 IN1上没有电压时,如果 IN2上有电压(5V),输出应该切换到 IN2。
    但情况并非如此。 当 IN1不存在时、无论 IN2电压源是否存在、都不存在输出电压。

    如果 IN1不存在且 IN2存在、则 CP2> PR1、预期 IN2 -> OUT?

    此致
    Radha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur

    我们的目标是在 IN1打开且 IN2打开或关闭时使 IN1切换到输出。 IN2在 IN1关断且 IN2导通时切换至输出。

    此致
    Radha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radha、

    您能否提供有关行为的任何振荡画面? 如果 IN1不存在、则器件应切换到 IN2、如您所述。

    您的下游负载和工作条件是什么? 您的负载电流是多少? 是否可以尝试在断开下游负载的情况下重复相同的测试?

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    输出电流< 200mA。 我没有示波器快照。

    此致
    Radha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radha、

    我想跟进这个主题。 您是否能够收集有关该行为的示波器截图? 问题是否已解决?

    谢谢、
    Arthur