请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 你(们)好
我们在其中一个设计中使用 TPS2121、电路连接如下所示
我们希望 IN1始终具有优先级。 电路正常工作、但我们始终会看到无论其他条件如何、都会选择 IN1。 当只有 IN2存在时、我们不会看到任何输出。 我已经尝试移除 R50、VBUS 由5V 电源供电、5V_IN 悬空或无连接。 我原本希望输出端具有 VBUS 电压、但没有电压。
电路连接中是否有任何错误。 我们要查看的运行条件是、当5V_IN 和 VBUS 都存在时、当只有 VBUS 存在时、5V_IN 应切换到输出、然后我们希望 VBUS 切换到输出。
请告诉我们我们的电路中缺少什么。
此致
Radha