This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:最大同步频率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS63020-Q1, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794598/tps55340-q1-max-sync-frequency

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS63020-Q1TPS55340

大家好、我希望使用 TPS55340-Q1与其他电源(TPS63020-Q1)同步、该电源接受2.4MHz +/- 200kHz 的同步频率。 TP55340-Q1适用于我的应用、但数据表中关于最大同步频率的差异如下:

第1页:最大频率:2.5MHz

P.3:同步引脚接受高达1MHz 的同步输入(在相关帖子中更正为2MHz)

第10页:超过1.2MHz 时、TI 建议使用和外部时钟信号(这会导致相关问题)

因此、我希望更新真正的最大开关和同步频率、以便我知道我是否可以为所有稳压器使用相同的2.4MHz 信号、或者我是否需要为 TPS55340-Q1使用1.2MHz 时钟。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    可以使用2.4MHz 信号对 TPS55340进行同步。 我将与设计团队进行核实。 请在患者中等候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答! 您是否成功获得了设计团队的确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天或明天将回复您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    可以使用2.4MHz SYn 频率。 但是、太高的系统频率可能会对最大占空比、最小导通时间有一定的限制... 您的应用中的 Vin 和 Vo 是什么?