This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2003C:TPS2003C UL-60950-1 2014版本的安全文档

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2003C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797092/tps2003c-safety-document-for-tps2003c-ul-60950-1-2014-version

器件型号:TPS2003C

设计

您能否为我提供 UL 测试报告和证书文档、谢谢

UL-60950-1 2014

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry Chen、

    请您将您的电子邮件发送给我、我将通过电子邮件将其发送给您。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    邮件地址如下所示

    DImy0830@

    gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry Chen、

    我已通过电子邮件将其发送给您,请进行检查。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    您能否为 我提供 UL60950报告、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文档是 CB 报告,而不是 UL 报告,您能否为我提供 UL60950报告,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    报告是 TPS2003C 的 IEC 60950。 我不知道您想要哪份报告?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     安全认证实验室请求进行测试。

    我需要 UL 发布报告。  

    未由 CB 发布。

    和,安全标准应为 UL-60950 .2014

    请帮助检查您是否有此类报告,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry Chen、

    很抱歉、我们可能没有您要求的报告。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry Chen、

    由于我几天没有收到你的答复,我将关闭这一项目。 如果您还有其他问题、您可以再次回答。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我将关闭它,感谢您的帮助,  

    BTW 我想知道可以在网站链接上提供 UL 文档。

    这对我们来说将更加方便、谢谢